This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:ROV _CONNECT无法启动代理:套接字错误

Guru**** 2601585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628432/ccs-cc3220sf-launchxl-rov-_connect-failed-to-start-agent-socket-error

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在launch-XL主板上运行基本hello_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_CCS示例。  我的CCS为7.2 .0.0.0013万 版。  启动ROV并单击ROV的“连接到目标”视图中的“连接”按钮时,我收到以下错误: ROV _CONNECT启动代理失败:套接字错误。  

我正在寻找ROV连接失败的原因。

ROV Classic按预期工作,构建断点也按预期工作。

此致Paavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paavo

    我没有任何运气来重现这种情况。  为目标通信链路选择了什么?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    Connect Target (连接目标)对话框的外观与您在上面发布的内容完全相同,即Target (目标)通信链接是"Debugger (调试器)"。 这也是通信链接下拉列表中的唯一选择。

    hello_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_CCS的属性对话框中说,目标连接是TI XDS110 USB调试探头,我猜它适合于此开发板。 我还尝试了RTOS分析器->执行分析,这似乎很有效,即当我停止程序时,它可以从开发板收集数据。

    我现在在一台非常基本的ASUS笔记本电脑上运行,安装了Windows 10 Home,版本1703 ...所以没有什么特别之处。

    此致
    Paavo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    最后,这似乎只是一些小问题。 上次我将笔记本电脑放在睡眠状态时,我没有退出CCS,之后,当再次唤醒笔记本电脑时,我开始使用这种连续运行的CCS实例。 当我刚刚退出CCS并重新启动它时,问题消失了。
    很抱歉,您遇到了一个小问题。
    此致Paavo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题,Paavo。 我将尝试一下这个顺序。 如果我能重现它,我会提交一个错误,因为我们应该能够更好地处理它,特别是因为其余的调试工作正常。

    此致,
    John