请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他部件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我在launch-XL主板上运行基本hello_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_CCS示例。 我的CCS为7.2 .0.0.0013万 版。 启动ROV并单击ROV的“连接到目标”视图中的“连接”按钮时,我收到以下错误: ROV _CONNECT启动代理失败:套接字错误。
我正在寻找ROV连接失败的原因。
ROV Classic按预期工作,构建断点也按预期工作。
此致Paavo