请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好,正如标题中所说,在使用4.2 刷新新二进制文件后,是否有任何方法可以执行应用程序或重置目标? 使用Uniflash 3.4 时,有“targetOp reset”允许此操作,但在4.2 中找不到等效操作。 每次闪存后都要手动重置,这不是世界的尽头,但令人烦恼。
(在CC1310F128上将SmartRF06EB与XDS100v3一起使用)
此致