This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:使用Uniflash 4.2 CLI刷新后启动或重置目标

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627085/ccs-cc1310-launching-or-resetting-target-after-flashing-using-uniflash-4-2-cli

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,正如标题中所说,在使用4.2 刷新新二进制文件后,是否有任何方法可以执行应用程序或重置目标? 使用Uniflash 3.4 时,有“targetOp reset”允许此操作,但在4.2 中找不到等效操作。 每次闪存后都要手动重置,这不是世界的尽头,但令人烦恼。

(在CC1310F128上将SmartRF06EB与XDS100v3一起使用)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas U. 说:
    正如标题所说4.2 ,在使用新的二进制文件刷新后,是否有任何方法可以执行应用程序或重置目标?[/QUOT]

    Uniflash v4 CLI当前不支持此功能。 我们正在内部跟踪将此支持添加到v4的请求,但我还没有这方面的时间表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 请将我的+1放在请求后。