This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM6657:目标配置缺失

Guru**** 2600155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM6657, TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624011/ccs-tmdsevm6657-target-configuration-missing

部件号:TMDSEVM6657
主题中讨论的其他部件: TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS v5,并尝试访问TMDSEVM6657 EVM板。 我正在遵循BiosMulticoreSDK_2.1_GettingStartedGuide,并且正在设置新的目标配置。 当我选择德州仪器(TI) XDS100v1 USB仿真器和器件TMS320C6657的连接时,我成功地遵循了指南。 但下一个说明告诉我“选择目标配置图中指定的EVM器件”(我假定是单击“高级设置”下的“目标配置”链接),下面是我看到的图像。 我看不出来EVM器件应该在哪里。

当我尝试配置文件时,会收到以下结果:

在“调试”窗口中:

德州仪器(TI) XDS100v1 USB Emulator_0/C66xx_0 (已断开连接:未知)

德州仪器(TI) XDS100v1 USB Emulator_0/C66xx_1 (断开连接:未知)

在控制台窗口中:  

连接到目标时出错:

(错误-600 @ 0x0)

找不到所需的动态库。

库不在搜索路径上。

(仿真软件包5.0 .838.0)

我是否缺少TMDSEVM6657主板或某些软件的文件? 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    我不知道C6657 EVM有特殊选择。 像您一样选择C6657设备将是您的不可之选。 该主板的产品文件夹提到它上有一个XDS200,而不是XDS100v1。 如果您返回到第一个屏幕捕获底部的基本选项卡,是否可以更改与XDS200的连接?

    我们遇到了动态库问题这一事实让我认为可能缺少某些Microsoft Visual C运行时库。 如果在切换连接后仍出现错误,我们可以执行安装步骤。 我对丢失库的第一个赌注是这个:
    www.microsoft.com/.../details.aspx


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    另一个详细信息是查看以下Wiki的5.12 部分:  

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复。 我尝试了XDS200连接,但遇到了另一个错误。 当我将配置文件设置为:

    IcePick_D:初始化仿真器时出错:(错误-2083 @ 0x0)无法与仿真器通信。 确认仿真器配置和连接,重置仿真器,然后重试此操作。 (仿真软件包5.0 .838.0)

    当我在XDS200上运行测试连接功能时,我也收到了以下错误信息:

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。 值为'-250'(0xffffff06)。 标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。 解释为:尝试通过USCIF ECOM访问命名仿真器失败。

    我查看了您评论的调试页,其中提到了重新下载CCS,我就是这样做的。 错误消息未发生更改。 另外,我下载了您提到的软件,但错误信息没有变化。 您是否会推荐其他软件下载? 我还应该提到,我正在使用Windows 10,并且我的Windows在VirtualBox上运行。

    XDS100连接错误消息在此过程中未更改。 此外,我还在CCS中的TI模拟器上成功运行了"Hello World"程序。

    谢谢!

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    我目前处于远程状态,因此无法测试此配置。  如果您在Windows中转至设备管理器,XDS200是否显示:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    我在Windows中检查了设备管理器,但看不到XDS200端口。 我将附上我看到的内容的以下图片。

    未插入连接:

    插入XDS 100:

    我单击了USB复合设备,它显示以下错误:This device cannot start (此设备无法启动)。 (代码10)传递给服务或函数的参数无效。

    插入XDS 200:

    这是否与我从EVM板随附的DVD下载的驱动程序有关?

    谢谢!

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里肯定有问题。

    当我查看TI网站时,它提到了XDS200的板载。  但是,当我访问eInfochips网站时,我看到了3个不同版本的EVM。

    https://www.einfochips.com/partnerships-and-alliances/system-partnerships/texas-instruments/tms320c6657-evm/#5-resources

    所有3个版本的操作系统驱动程序都应随Code Composer Studio一起安装。  一个诀窍是,对于560v2版本,您需要在安装CCS时选择Blackhawk Debug Probe支持选项。

    当您查看以下图片时,您能说出您拥有的是哪一个?  底部2的夹层卡应位于顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用带XDS200 USB JTAG连接的TMDSEVM6657LS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一条可能有用的信息。 在设备管理器的端口下,我有XDS2xx,如下图所示:

    是否有使用USB访问这些端口的方法? 如何访问这些端口?

    谢谢!

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    这与我发送的屏幕截图基本相同。 XDS200被检测到正常,并分配了COM端口,但由于某种原因CCS无法与其通信。 这至少是一个开始。 我会请人帮忙。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    前面的讨论涵盖了我将调查的大多数细节。 但是,我会非常关注以下两个细节:
    -正式支持CCSv5和Windows 10 -虽然这并不意味着软件不工作,但可能存在与低级设备驱动程序不兼容的问题。 您可以尝试通过更新CCS的“TI仿真器”组件来解决此问题(转到菜单“帮助”-->“检查更新”),并查看是否有改进。
    - CCS在虚拟机环境中未得到正式支持或验证。 虽然XDS200的工作效果很好,如下面的参考中所述,但我们尚未将Windows 10用作测试的来宾操作系统。 我想不出解决方法。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John和Rafael您好!

    感谢您的回答。 我将调查这两个详细信息,如果我无法解决可能的Windows 10问题,可能会尝试使用Windows 7。

    谢谢!

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    最后一个我忘了提及的附加详细信息:C6657的板载XDS200调试探测器通常附带非常旧的固件版本(1.0 .0.2),该版本在非Windows操作系统中存在一些不稳定问题。 您可以按照以下页面第7部分中的步骤更新其固件,但请记住,更新固件需要一台本机Windows PC (而非VM)。

    processors.wiki.ti.com/.../XDS200

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对Rafael的额外关注。

    此致,
    约瑟夫