主题中讨论的其他部件: TMS320C6657
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用CCS v5,并尝试访问TMDSEVM6657 EVM板。 我正在遵循BiosMulticoreSDK_2.1_GettingStartedGuide,并且正在设置新的目标配置。 当我选择德州仪器(TI) XDS100v1 USB仿真器和器件TMS320C6657的连接时,我成功地遵循了指南。 但下一个说明告诉我“选择目标配置图中指定的EVM器件”(我假定是单击“高级设置”下的“目标配置”链接),下面是我看到的图像。 我看不出来EVM器件应该在哪里。
当我尝试配置文件时,会收到以下结果:
在“调试”窗口中:
德州仪器(TI) XDS100v1 USB Emulator_0/C66xx_0 (已断开连接:未知)
德州仪器(TI) XDS100v1 USB Emulator_0/C66xx_1 (断开连接:未知)
在控制台窗口中:
连接到目标时出错:
(错误-600 @ 0x0)
找不到所需的动态库。
库不在搜索路径上。
(仿真软件包5.0 .838.0)
我是否缺少TMDSEVM6657主板或某些软件的文件? 如有任何帮助,我们将不胜感激。
谢谢!
约瑟夫