请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我已将MSP430Ware更新为最新版本,如下所示:
但是,当我导入项目时,它会出现如下错误:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我已将MSP430Ware更新为最新版本,如下所示:
但是,当我导入项目时,它会出现如下错误:
Gary,
如果它给出了"未定义"消息,则实际上并未安装。 当我下载到Mac时,软件包不支持Mac时,我通常会看到这种情况。 看起来您在Windows上,所以这不是您的情况中发生的情况。
我刚刚在我的Windows笔记本电脑上自行下载了此程序包。 第一个20 % 的下载速度非常慢,其余的下载速度非常快。 完成后,我得到了。
但是,当我尝试导入与您相同的示例时,我收到相同的错误:
查看c:\ti\msp文件夹时,看不到3.80 MSP430Ware。
我将与MSP和资源管理器团队跟进,以了解发生了什么。
此致,
John