This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430Ware 3.80 .01.01 在CCS--"导入项目时的导入演示问题。 无法解析位置(&quot);

Guru**** 2599395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625799/ccs-the-problem-of-import-demos-of-msp430ware-v3-80-01-01-in-ccs---error-importing-project-location-cannot-be-resolved

主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

     我已将MSP430Ware更新为最新版本,如下所示:

但是,当我导入项目时,它会出现如下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后我卸载MSP430Ware,但 当我安装它时,下载的文件位于About 25 % ,它总是显示以下信息:

    但MSP430Ware不能使用。 它有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary,

    如果它给出了"未定义"消息,则实际上并未安装。  当我下载到Mac时,软件包不支持Mac时,我通常会看到这种情况。  看起来您在Windows上,所以这不是您的情况中发生的情况。

    我刚刚在我的Windows笔记本电脑上自行下载了此程序包。  第一个20 % 的下载速度非常慢,其余的下载速度非常快。  完成后,我得到了。

    但是,当我尝试导入与您相同的示例时,我收到相同的错误:

    查看c:\ti\msp文件夹时,看不到3.80 MSP430Ware。

    我将与MSP和资源管理器团队跟进,以了解发生了什么。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试卸载7.2 并安装7.3 01.01 的持续版本,但我无法安装MSP430Ware v 3.80 .。
    服务器可能存在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试卸载7.2 并安装7.3 01.01 的持续版本,有时尝试安装MSP430Ware 3.80 .,并最终安装它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好地听到您已经安装了它。 该问题特定于TI网络,因此,如果您再次点击该问题,则在尝试关闭TI网络时,该问题应该会正常完成。 该团队正在与TI IT部门合作以获得更持久的解决方案。