请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3359 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我尝试更新初始问题报告,但它被标记为已解决,不允许我发布。
我尝试了版本6.2 以查看问题是否已解决。 项目现在生成并生成一个可执行文件,而以前没有生成。 但是,该应用程序不会运行。 它在我初始化过程中的某个位置崩溃,在我启用MasterIRQ后,它将一个简单的字符串输出到UART。 它总是在同一个地方崩溃。
如果我将 -mfpu=vfpv3从${flags}中删除到链接器,则项目将按预期生成和运行。
参考: SDSCM5.2763万