This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:vfpv3-D16链接器问题SDSCM5.2763万标记为已解决,但仍有问题

Guru**** 2595945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625366/ccs-am3359-vfpv3-d16-linker-problem-sdscm00052763-marked-as-resolved-but-still-has-issue

部件号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试更新初始问题报告,但它被标记为已解决,不允许我发布。

我尝试了版本6.2 以查看问题是否已解决。  项目现在生成并生成一个可执行文件,而以前没有生成。  但是,该应用程序不会运行。  它在我初始化过程中的某个位置崩溃,在我启用MasterIRQ后,它将一个简单的字符串输出到UART。  它总是在同一个地方崩溃。

如果我将 -mfpu=vfpv3从${flags}中删除到链接器,则项目将按预期生成和运行。

参考: SDSCM5.2763万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anthony:

    您使用的是什么软件? 哪一个SDK?

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我的代码是一个裸机应用程序。  但是,我确实使用了一些starterWare代码作为参考。

    当我将该参数传递给链接器时,一旦启用中断,应用程序就会崩溃。  如果我没有将该参数传递给链接器,应用程序将正常工作。  该参数的初始问题报告不会生成可执行文件,链接将失败。