请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
我在Win 10 PC上安装了CCS 5.5 ;使用代码生成工具和C6SDK。 我有通过XDS100v2 JTAG连接的LCDK C6748。 我安装了XDC 3.23 .0.32。
我将示例facetect_demo项目导入到CCS中,然后尝试生成示例项目。 尽管已安装XDC 3.23 .0.32 ,但我仍收到以下错误:
"此项目是使用当前未安装的XDCtools版本创建的:3.23 .0.32。 请安装此版本的XDCtools,或将项目迁移到受支持的版本之一"。
请告知如何在内部版本中纠正此错误?
谢谢
伊克巴尔