This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:使用XDCtools时出现CCS 5.5 生成错误

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624088/ccs-ccstudio-ccs-5-5-build-error-with-xdctools

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我在Win 10 PC上安装了CCS 5.5 ;使用代码生成工具和C6SDK。 我有通过XDS100v2 JTAG连接的LCDK C6748。 我安装了XDC 3.23 .0.32。

我将示例facetect_demo项目导入到CCS中,然后尝试生成示例项目。 尽管已安装XDC 3.23 .0.32 ,但我仍收到以下错误:

"此项目是使用当前未安装的XDCtools版本创建的:3.23 .0.32。 请安装此版本的XDCtools,或将项目迁移到受支持的版本之一"。

请告知如何在内部版本中纠正此错误?

谢谢

伊克巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊克巴尔

    在CCS菜单上,转至Window -> Preferences (窗口->首选项)

    然后在左侧的树中选择Code Composer Studio -> RTSC->产品

    XDCTools的3.23 版本是否列在右下角?

    如果没有,请转到右上角,添加安装3.23 的路径,然后单击刷新按钮。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    感谢您的回复。 此问题在这些步骤后得到解决。

    此致

    伊克巴尔