This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:无法选择仿真器设备- XDS100v2 USB调试探头是唯一的选择

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625666/ccs-tms320f28377d-cannot-select-emulator-device---xds100v2-usb-debug-probe-is-the-only-choice

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/嵌入式产品软件工具/处理器/其他TI SDK /

我可以在项目属性页中指定USB2000或TI XDS110:

如果我验证连接:

[开始]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\Graham\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\2\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'bhemujscl.dll'。
图书馆的构建日期为2017年7月21日。
库的构建时间是'19:36:41'。
库软件包版本为7.0 .48.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'10'(0x0万a)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。

[完]

尝试在调试配置中选择调试设备时:

XDS100v2是我唯一的选择。  “Device Manager (设备管理器)”中会显示我的仿真器。

Win 10上的CCS 7.2 .0.0.0013万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    调试配置似乎与您在第一个屏幕截图中显示的项目不匹配。 如果是"junk2"项目的屏幕截图? 另外,项目属性的“调试”部分是什么样子的?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都是junk2项目。  下面是junk2的调试属性的一个快照。  同样,唯一的选择是XDS100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以打开作为项目一部分的目标配置CCXML文件,并查看可以用于连接类型的选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    <?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
    <configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
    <configuration XML_version="USB" id="Blackhawk 1.2 2000 Controller_0">
    <instance XML_version="USB2000" desc="Blackhawk 1.2 Controller_0" href="connections/CHH-USB2000_Connection.xml" id="Blackhawk USB2000 Controller_0" xml="BH-USB2000_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
    <connection xml_version="USB2000" id="Blackhawk 1.2 Controller_0">
    <instance XML_version="xml" 1.2 href="drivers/bhemu510icepick_c.xml" id="drivers" xml="bhemu510icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
    <Instance XML_version="drivers/bhemu510c28x.xml" 1.2 id="drivers" xml="bhemu510c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
    <instance XML_version="drivers/bhemu510cla1.xml" 1.2 id="drivers" xml="bhemu510cla1.xml" xmlpath="drivers"/>
    Instance XML_version="drivers/bhemu510cs_child.xml 1.2 id="drivers" xml="bhemu510cs_child.xml " xmlpath="drivers"/>
    <platform XML_version="platform_0"> 1.2
    <instance XML_version="TMS320F2.8377万D_0" 1.2 href="devices/tms320f2.8377万d.xml" id="TMS320F2.8377万D_0" xml="tms320f2.8377万d.xml" xmlpath="devices"/>
    <device HW_revision="1" XML_version="TMS320F2.8377万D_0" 1.2 desc="TMS320F2.8377万D_0" description="" id="TMS320F2.8377万D_0" partnum="TMS320F2.8377万D"模拟="no">
    路由器HW_revision="ICEP" 1.0 XML_version="ICEPick_C 1.2 router" id="IcePick_C_0" ISA="ICEPICKICK _C">
    <subpath id="subpath_1">
    <Property type="numicfield" value="0x11" desc="Port Number_0" id="Port Number"/>
    </subpath>

    </device>
    </platform>

    </configuration>
    </configurations>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对基本GUI视图中连接类型的下拉列表更感兴趣:

    如果您无法访问此GUI视图,则CCS无法将您的CCXML文件识别为有效...这将使我怀疑您缺少某些必需的组件。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,列出了所有仿真器类型。 如果通过删除现有配置并重新创建它,可以使USB2000显示在调试配置中。 我现在从Blackhawk USB2000 Controller_0/IcePicl_C_0收到连接错误;连接到目标时出错:错误-150。 我将检查controlCARD上的跳线设置,以查看是否是原因所在。 距离更近一步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过删除调试配置并重新创建它,我可以使仿真器在调试配置中显示为设备。 将ASW1开关设置为允许我连接和调试应用程序的适当设置。 案例已关闭。 谢谢……