工具/软件:Code Composer Studio
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/嵌入式产品软件工具/处理器/其他TI SDK /
我可以在项目属性页中指定USB2000或TI XDS110:
如果我验证连接:
[开始]
执行以下命令:
%ccs_base%/common/uscif/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
C:\Users\Graham\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\2\0\BrdDat testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'bhemujscl.dll'。
图书馆的构建日期为2017年7月21日。
库的构建时间是'19:36:41'。
库软件包版本为7.0 .48.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'10'(0x0万a)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
[完]
尝试在调试配置中选择调试设备时:
XDS100v2是我唯一的选择。 “Device Manager (设备管理器)”中会显示我的仿真器。
Win 10上的CCS 7.2 .0.0.0013万