This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2533:Window XP中的Uniflash支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624312/ccs-msp430fr2533-uniflash-support-in-window-xp

部件号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他部件:UNIFLAASHMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

你好,冠军

我的客户使用了我们的MSP430器件,并将通过MSP-FET和Uniflash进行编程。  但客户的生产线PC是Windows XP操作系统,无法支持最新版本的Uniflash。  

客户想知道Windows XP中是否支持Uniflash或其他软件。  

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    UniFlash 3.4 在Windows XP上受支持。 它不支持开箱即用的FR2533,因此以后需要手动添加。 另一个选择是使用来自Elprotronic这样的人的解决方案。 可能类似于 :www.elprotronic.com/products

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    能否 告诉您如何在安装uniflash后手动添加FR2533。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我就是这样做的。

    我从CCS进入帮助->安装新软件

    我选择了最新的TI MSP430工具链封装

    我一直进行安装,直到现在为止:

    然后转到CCS安装中的eclipse/download文件夹。  该更新的安装程序已存在。

    然后,我运行7.3 7.3 的安装程序

    当他们询问安装位置时,我将他们指向我的uniflash v3文件夹

    在运行uniflash后,我可以选择FR2533。  现在我需要提供一些免责声明。  我没有FR2533来检查是否可以启用编程。  我怀疑会,但我无法确认。  从技术上讲,这种文件组合不会通过我们的验证套件,因为MSP430支持软件包是在切换到UniFlash v4后推出的,而那里的支持文件也不会在Windows XP上进行测试。