This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:关于CCS7为TMS320F2.8335万构建故障。

Guru**** 2597145 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622227/ccs-tms320f28335-about-ccs7-build-trouble-for-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

客户投诉CCSv7出现以下故障。

使用的示例是C2000Ware_1_00_01_00\device_support\F2833x\examples\FPU_hardware。2833。 我附上了项目zip文件 e2e.ti.com/.../Example_5F00_2833xFPU_5F00_hardware.zip

1)他把它的主()重做如下:

#include <mathing.h>

Z1;

   Z1 = sqrt (2.0);
   Z1 = pow (2.0 ,1.5);

2)在控制台中构建时获取错误消息;

'Example_2833xFPU_hardware.out '失败

错误:重新定义符号"_sqrt":首先在中定义

  "C:/ti/tirex-content/C2000Ware_1_00_01_00/libraries/math/FPUfastRTS/c28/lib/

 

他说5.5 没有问题,并想使用rts2800_ fpu32_fast_supplie.lib来加快他的处理速度。 请告诉我们有关此问题的解决方法。

此致,
山内和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山内山
    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../56.9552万

    谢谢你
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki-Soo Lee,

    感谢您的支持。

    很遗憾地说,我无法按照您建议的方式解决这个问题。

    1. 我想知道这两个库,1)和2),不能组合使用。

     Z1 = sqrt (2.0);        …1) rts2800_ fpu32_fast_supply.lib

     Z1=pow (2.0 ,1.5);     ... 2) rst2800_fpu32.lib

     

    2. 错误:重新定义符号"_sqrt":

    首先在中定义

      "C:/ti/tirex-content/C2000Ware_1_00_01_00/libraries/math/FPUfastRTS/c28/lib/

      rts2800_fpu32_fast补充.lib<sqrt_F32.obj>";   …1)

    在中重新定义

      "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-C2000_C2000_SCC0.5.LTS/lib/rts2800_fpu32.lib<e_sqrtf.obj>"<xmt-block0>2000   16.92800 16.9 …2)


    3. 链路顺序;

    fpu32_fast_supply.lib 中sqrt函数的处理时间比fpu32.lib (如下所示)快。 因此,客户机要使用fpu32_fast_supply.lib。 此优化级别为寄存器。

    测试代码;

           //切换GPIO34

           GpioDataRegs.GPBTOGLE.bit.GPIO34 = 1;

           Z1 = sqrt (2.0);

           GpioDataRegs.GPBTOGLE.bit.GPIO34 = 1;

           {

               volatile unsigned int cn;

               用于( cnt =5; cnt>0; cnt --){}

           }

     

    此致,
    山内和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题的根源在库rts2800_fpU_FAST_sup补 遗.lib中。  虽然我无法确认,但我确信此错误已在该库的更高版本中得到修复。  因此,如果问题不大,请尝试升级该库或提供该库的软件包。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,
    感谢您的支持。
    因此,我可以解决这个问题,我要求客户重命名rts2800_ fpu32_fast_supply.lib的sqrt函数
    此致,
    山内和夫