This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8031万:包括选件,不起作用

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623473/ccs-tms320f28031-include-option-don-t-work

部件号:TMS320F2.8031万

工具/软件:Code Composer Studio

为什么包括选项不能作为TI提供的项目工作,

我客户的项目就是这样,我们无法打开"包含",

我们希望他们能够喜欢这种有 加号的,可以开放的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emma,您好!
    这是因为路径位于项目文件夹内。 在这种情况下,文件夹将显示蓝色,您无法展开它。 由于路径位于项目文件夹中,因此您可以通过在项目中正常浏览来查看文件。

    谢谢
    KI