请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3200MODLAUNCHXL
工具/软件:Code Composer Studio
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/
使用所有最新的CCS V7和SDK 1.3 .0,我似乎找不到通过printf()输出到控制台窗口的神奇公式。
欢迎提供任何帮助。 构建和调试工作正常,只忽略I/O,因此"Hello World"示例程序不输出任何内容。 Blinky执行得很好。 我在论坛上没有找到任何东西,所以我决定问这个问题。
Gary Coakley