This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MODLAUNCHXL:控制台输出

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623105/ccs-cc3200modlaunchxl-console-output

部件号:CC3200MODLAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/

使用所有最新的CCS V7和SDK 1.3 .0,我似乎找不到通过printf()输出到控制台窗口的神奇公式。

欢迎提供任何帮助。  构建和调试工作正常,只忽略I/O,因此"Hello World"示例程序不输出任何内容。  Blinky执行得很好。  我在论坛上没有找到任何东西,所以我决定问这个问题。

Gary Coakley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:
    C I/O可能有点难有效使用。 您是否看过以下Wiki文章? 它解决了常见的使用情况(如堆栈/堆大小不足):
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,KI! 我是否可以建议TI在其LaunchPad文档的任何位置放置一个指向本文的链接? 它完全涵盖了使用C I/O的问题

    Gary