This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:CCS 7.2 无法连接到Linux上的主板(Debian9)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622300/ccs-ek-tm4c1294xl-ccs-7-2-fails-to-connect-to-board-on-linux-debian-9

部件号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我购买了有问题的主板,并按照建议安装了CCS 7.2。 项目0似乎已消失,与它的链接已失效。 所以我想尝试一个基本的Hello World。

创建新项目时,主板不在我可以选择的目标上,但板载芯片是(TM4C1294NCPDT.)。 所以我选择了它。 一切正常,但我无法从IDE连接到主板。

我选择了"XDS2xx USB板载调试探头"。 当我在"General Setup"(常规设置)窗口中单击"Test Connection"(测试连接)时,我会得到以下信息:

[开始:Texas Instruments XDS2xx USB板载调试探头_0]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

/home/mommer/.ti/ti/1/BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开I/O连接(xds2xxS:0)

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。

解释如下:
尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。

[结束:Texas Instruments XDS2xx USB板载调试探头_0]

我尝试过此机器上的所有USB端口,但运气不好。 使用当前OpenOCD连接到主板时没有问题。

有什么想法?

此致,谢谢!

Mario S. Mommer