主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我购买了有问题的主板,并按照建议安装了CCS 7.2。 项目0似乎已消失,与它的链接已失效。 所以我想尝试一个基本的Hello World。
创建新项目时,主板不在我可以选择的目标上,但板载芯片是(TM4C1294NCPDT.)。 所以我选择了它。 一切正常,但我无法从IDE连接到主板。
我选择了"XDS2xx USB板载调试探头"。 当我在"General Setup"(常规设置)窗口中单击"Test Connection"(测试连接)时,我会得到以下信息:
[开始:Texas Instruments XDS2xx USB板载调试探头_0]
执行以下命令:
%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
/home/mommer/.ti/ti/1/BrdDat testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开I/O连接(xds2xxS:0)
软打开控制器时发生错误。
——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------
此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。
解释如下:
尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。
[结束:Texas Instruments XDS2xx USB板载调试探头_0]
我尝试过此机器上的所有USB端口,但运气不好。 使用当前OpenOCD连接到主板时没有问题。
有什么想法?
此致,谢谢!
Mario S. Mommer