This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:EZ-FET已赢得#39;t更新

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635197/ccs-msp430fr4133-ez-fet-won-t-update

部件号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他部件: MSP-FETMSP-FLASHERMSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

全新的,开箱即用的MSP430FR4133。  我尝试测试示例TI代码,但当我进入调试时,我收到消息说EZ-FET需要更新,因此我选择了更新。  更新失败,因此我尝试恢复。  恢复失败,我接下来应该尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充一点,我在尝试恢复EZ-FET时收到的错误消息是:

    正在启动调试服务器...
    MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET / EZ-FET恢复失败

    我在论坛上找到了其他几个此问题的例子,但没有确定的解决方案。

    我们非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否能够在设备管理器中看到已连接的EZ-FET? 它应该看起来像这样。

    您是否可以发布设备管理器的屏幕截图,其中显示了UART 1和调试界面? 您可能还需要尝试交换计算机上的USB电缆和端口。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:
    我在Windows设备管理器中未看到EZ-FET连接。  
    有趣的是,我可以通过返回CCS版本:6.0 .1.0.004万 来恢复EZ-FET。  我尝试调试代码以使LED闪烁;V6确定EZ-FET需要恢复并成功重新编程。  然后,我可以在MSP430FR4133上下载和运行代码。  但是当我回到CCS版本7并转至调试代码时,它失败,并说需要恢复,但在版本7中恢复不起作用。  但是,我能够回到6岁,恢复工作再次开始。
    我的目标是编译OutOfBox示例,所以我尝试了,但由于缺少#Defs,CCS版本6.0。1.0.004万 出现了一些错误。  于是我尝试了版本6.2。  我能够编译该示例,但当我去调试时,EZ-FET再次失败。  于是我回到了6.0 .1.0.004万 ,找到了EZ-FET。  但我仍在努力尝试在CCS版本6.0 中运行此示例。
    我想我可以尝试在另一台PC上安装CCS版本7吗?
    谢谢!
    David Wilhide
    719-425-1918
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    您能否测试并查看使用最新的MSP-Flasher时是否也会出现此问题,以及您是否可以使用MSP-Flasher恢复LP?
    我想推断此问题与IDE还是调试堆栈相关。
    您是否还可以将MSP430.dll从CCSv7安装复制到CCSv6安装(请确保先备份),并检查他是否仍然可以使用CCSv6更新/恢复LP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    我已经下载了MSP-Flasher的1.3 v 16,并使用MSP430FR4133 Launchpad对其进行了测试。  下面是我收到的错误:

    MSPFlasher 1.3 Tm16.
    评估触发器...完成
    检查可用的FET调试器:
    找到USB FET @ COM11 <-已选择
    正在初始化接口@ COM11...完成
    检查固件兼容性:
    FET的固件已过期。
    是否要更新? <Y/N>:Y
    ********************************
    正在初始化Upate Bootloader。
    编程新固件:
    ||||||| 100 % 更新失败。  <R>etry/<C>ancel? C
    出口:49
    错误:MSP-FET / EZ-FET核心<通信层>更新失败

    我将MSP4S.dll从CCSV7复制到CCSv6,然后进行测试(在备份.dll之后!)

    谢谢!

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:
    我将MSP430-dll复制到“版本:6.0 .1.0.004万 驱动程序”文件夹。 然后启动6.0 .Debug 1.0.004万 ,单击我的默认项目的调试,并收到以下信息
    初始化仿真器时出错:
    其中一个连接的MSP-FET / EZ-FET调试器需要恢复。 选择'恢复'以开始恢复过程。
    注:在恢复期间,只能将一个MSP-FET / EZ-FET调试器连接至您的系统。

    我选择了"恢复"并得到以下信息:
    MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的MSP-FET / EZ-FET调试器需要恢复。 选择'恢复'以开始恢复过程。 注:在恢复期间,只能将一个MSP-FET / EZ-FET调试器连接至您的系统。
    MSP430:错误:MSP-FET / EZ-FET恢复失败

    然后我退出6.0 6.0 .1.0.004万 ,复制回原来的V6 MSP430.dll,启动1.0.004万 .Debug,单击调试:
    初始化仿真器时出错:
    其中一个连接的MSP-FET / EZ-FET调试器需要恢复。 选择'恢复'以开始恢复过程。
    注:在恢复期间,只能将一个MSP-FET / EZ-FET调试器连接至您的系统。

    我选择了"恢复",并获得:
    初始化仿真器时出错:
    MSP430调试接口(MSP-FET430UIF/MSP-FET/EZ-FET)需要固件更新。 单击"更新"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。
    在更新过程中不要拔下接口。
    我选择了“更新”(请注意,在V6中使用V7 MSP4S.dll时未出现此选项)。 更新成功,项目已运行。

    如果您还想让我尝试其他操作,请告诉我。
    此致,
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    感谢您提供更多信息。请让我回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    是否可以提供两个安装的DLL版本号? 您是否还可以提供这些DLL的副本?  我们正试图在我们一方重现这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    以下是.dll版本:

    版本6.dll 3.4 .1.0

    版本7.dll 3.10 .1.000

    是否使用论坛编辑器中的“插入文件”按钮附加文件?

    谢谢- Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../V6MSP430.dll.txte2e.ti.com/.../V7MSP430.dll.txtHelloJace,

    第一个文件是V6 DLL,第二个文件是V7 DLL。  我必须添加.txt扩展名,因为上载程序不允许.dll

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    我们的工具团队仍在研究这一问题。 我们了解更多信息后将更新此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    我们无法再现您的问题。 V7 DLL对我们的主板工作正常。 有趣的是,我们无法将V6 DLL与CCS7一起使用。 是否可以尝试更新CCS7以确保您拥有最新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    在哪里可以将CCS和MSP-FET更新到最新版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace您好-我已使用TI程序组中的卸载程序卸载CCS 7.3 (不是从控制面板)。  然后下载7.4 .0.0.0015万 并安装。  然后,我尝试使用OutOfBox演示对MSP430FR4133进行编程。  我收到了相同的消息序列:

    初始化仿真器时出错:
    MSP430调试接口(MSP-FET430UIF/MSP-FET/EZ-FET)需要固件更新。 单击"更新"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。

    在更新过程中不要拔下接口。

    我选择更新和接收:

    初始化仿真器时出错:
    其中一个连接的MSP-FET / EZ-FET调试器需要恢复。 选择'恢复'以开始恢复过程。

    注:在恢复期间,只能将一个MSP-FET / EZ-FET调试器连接至您的系统。

    我选择"恢复",有几秒钟的延迟,然后我收到消息:

    MSP430:错误:MSP-FET / EZ-FET恢复失败

    然后我插入了我订购的第三个MSP430FR4133作为备份,并获得了相同的行为。

    接收的MSP430FR4133是否需要更新调试接口?  如果是,更新是否应始终失败并需要恢复?

    在我的情况下,Recovery (恢复)选项似乎与我的MSP430FR4133没有通信。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:
    在我上一篇文章之后,我在另一台计算机上测试了CCS V7和MSP430FR4133,但没有遇到这些问题。  因此问题肯定出在我的主计算机硬件或设置上。  我怀疑硬件,因为我能够使用具有相同USB端口的CCS V6对MSP430FR4133进行编程。  我的主计算机(Dell 620S台式机)可能存在驱动程序问题。   不管怎样,这显然是我的问题,我对没有尽早尝试这一点表示歉意。
    谢谢!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    很高兴您能够解决问题。 同时感谢您提供有关无法正常工作的PC设置的一些详细信息。