Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-FET
主题中讨论的其他部件: MSP-FET, MSP-FLASHER, MSP-FET430UIF
工具/软件:Code Composer Studio
全新的,开箱即用的MSP430FR4133。 我尝试测试示例TI代码,但当我进入调试时,我收到消息说EZ-FET需要更新,因此我选择了更新。 更新失败,因此我尝试恢复。 恢复失败,我接下来应该尝试什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
全新的,开箱即用的MSP430FR4133。 我尝试测试示例TI代码,但当我进入调试时,我收到消息说EZ-FET需要更新,因此我选择了更新。 更新失败,因此我尝试恢复。 恢复失败,我接下来应该尝试什么?
您好,Jace:
我已经下载了MSP-Flasher的1.3 v 16,并使用MSP430FR4133 Launchpad对其进行了测试。 下面是我收到的错误:
MSPFlasher 1.3 16.
评估触发器...完成
检查可用的FET调试器:
找到USB FET @ COM11 <-已选择
正在初始化接口@ COM11...完成
检查固件兼容性:
FET的固件已过期。
是否要更新? <Y/N>:Y
********************************
正在初始化Upate Bootloader。
编程新固件:
||||||| 100 % 更新失败。 <R>etry/<C>ancel? C
出口:49
错误:MSP-FET / EZ-FET核心<通信层>更新失败
我将MSP4S.dll从CCSV7复制到CCSv6,然后进行测试(在备份.dll之后!)
谢谢!
戴夫
e2e.ti.com/.../V6MSP430.dll.txte2e.ti.com/.../V7MSP430.dll.txtHelloJace,
第一个文件是V6 DLL,第二个文件是V7 DLL。 我必须添加.txt扩展名,因为上载程序不允许.dll
戴夫
Jace您好-我已使用TI程序组中的卸载程序卸载CCS 7.3 (不是从控制面板)。 然后下载7.4 .0.0.0015万 并安装。 然后,我尝试使用OutOfBox演示对MSP430FR4133进行编程。 我收到了相同的消息序列:
初始化仿真器时出错:
MSP430调试接口(MSP-FET430UIF/MSP-FET/EZ-FET)需要固件更新。 单击"更新"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。
在更新过程中不要拔下接口。
我选择更新和接收:
初始化仿真器时出错:
其中一个连接的MSP-FET / EZ-FET调试器需要恢复。 选择'恢复'以开始恢复过程。
注:在恢复期间,只能将一个MSP-FET / EZ-FET调试器连接至您的系统。
我选择"恢复",有几秒钟的延迟,然后我收到消息:
MSP430:错误:MSP-FET / EZ-FET恢复失败
然后我插入了我订购的第三个MSP430FR4133作为备份,并获得了相同的行为。
接收的MSP430FR4133是否需要更新调试接口? 如果是,更新是否应始终失败并需要恢复?
在我的情况下,Recovery (恢复)选项似乎与我的MSP430FR4133没有通信。
此致,
David
您好,Jace:
在我上一篇文章之后,我在另一台计算机上测试了CCS V7和MSP430FR4133,但没有遇到这些问题。 因此问题肯定出在我的主计算机硬件或设置上。 我怀疑硬件,因为我能够使用具有相同USB端口的CCS V6对MSP430FR4133进行编程。 我的主计算机(Dell 620S台式机)可能存在驱动程序问题。 不管怎样,这显然是我的问题,我对没有尽早尝试这一点表示歉意。
谢谢!
David