This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36H33B2:TI云代理未与GUI Composer连接

Guru**** 2616135 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635836/ccs-f28m36h33b2-ti-cloud-agent-not-connecting-with-gui-composer

部件号:F28M36H33B2
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

我关于此问题的帖子已锁定,但从未解决。 请参阅上一主题:

我仍然有这个问题。 使用云工具(特别是GUI Composer)时,我无法获取调试器以连接到我的设备。 请帮助。 日志文件已附加again.e2e.ti.com/.../8055.log_5F00_ticld.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在使用dev.ti.com? 您使用的是哪种浏览器? 您使用的分机是什么版本的icloudagent-bridge?

    从您的日志中,您似乎正在使用较旧版本的Cloud Agent。 您是否曾看到一个弹出窗口,要求您下载和更新云代理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我正在使用dev.ti.com。 使用Google Chrome 版本61.0 .3163.100 .icloud代理桥版本3.0 .5。 是,日志来自旧版本。 我现在获得了对话并更新了云代理,但问题仍然存在。 即使在.bat文件中启用了日志文件,我也找不到它(参见下文)。  根据ticloudagent.bat,它应该位于c:/temp/,但有注释。  我附加了安装日志文件。

    @回声关闭

    set path=%~DP0\util;%path%
    REM设置TI_DS_ENable_logging=1
    REM设置TI_DS_logging_output=c:/temp/my.log
    REM echo --args--%1%2%3 > c:/temp/my.log

    如果不存在"%windir%\system32\reg.exe",请转到query_BITSIZE_Done
    如果不存在"%windir%\system32\find.exe",请转到query_BITSIZE_Done
    "%windir%\system32\reg"查询"HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0"|"%windir%\system32\find"/i "x86"> NUL && set OS_bit_size=32||set OS_bit_size=64
    :QUERY_BITSIZE_DONE

    如果"%~1"="NOT_CHROE"转到NOT_CHROME,否则转到Chrome

    :铬
    REM echo --Chrome-->> c:/temp/my.log
    "%~DP0/node.exe""%~DP0/src/main_chrome .js"%*
    转到末尾

    :NOT_CHROME
    REM echo --NOT_CHROE-->> c:/temp/my.log
    "%~DP0/node.exe""%~DP0/src/main.js"%*

    :结束

    e2e.ti.com/.../2465.ticloudagent_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的日志行226中,它显示安装实际失败。 您是否可以尝试卸载CloudAgent并下载新的CloudAgent并尝试重新安装? 在安装过程中是否看到任何错误弹出窗口?

    由于 历史原因,上述批处理文件实际上生成了"my_ticd.log"而不是"my.log"。 我真的应该在下一个版本中解决这个问题...

    无论如何,只有在您尝试使用云工具访问目标时,才会生成日志。 重新安装后,您能否尝试云CCS或UniFlash,以查看是否可以闪存目标?

    另外,重新安装后,请向我发送文件 C:\Users\<用户ID>\AppData\Local\Texas Instruments \TICspeedAgent\Resources\Chrome\com.ti.ticoudagent.json的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新安装了它,没有出现错误,仍然无法正常工作。

    在CCS云上,它表示它没有目标类型,我不知道在哪里设置目标类型。

    Uniflash也不工作。

    (我只需要制作.json文件. jons.txt,否则它不允许我上传文件)

    e2e.ti.com/.../com.ti.ticloudagent.json.txte2e.ti.com/.../1072.ticloudagent_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否碰巧在代理服务器后面?

    此外,您是否可以尝试Firefox是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的工作,所以我认为它是在一个代理人的背后。

    Firefox也不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是因为您的Linux代理不能正确支持WebSocket。 这是一个常见问题,您可以在此处找到有关它的更多信息:    和讨论:  

    尝试取消http_proxy和https_proxy的设置并查看其是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以取消设置http_proxy和https_proxy?

    如果我转至代理设置,似乎实际上没有代理:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能安装未正确完成。  

    您可以压缩以下文件夹并将其发送给我吗?

    C:\Users\asmit\TICworkeAgent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TICloudAgent.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在压缩包裹之前,您是否删除了node.exe? 因为在此行上安装失败:

    C:\Users\asmit\TIClionAgent/node C:\Users\asmit\TIClionAgent/src/installer/CLI.js --installer clicoudagent__2 (3).exe --quiet true


    如果您在TICallerAgent的根文件夹中有node.exe,请尝试手动运行该命令,查看它是否给出任何错误消息。


    您还需要将resources/Chrome/com.ti.ticloudagent.json.txt更改为.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否文件夹中没有node.exe文件。 我重新安装了,现在有一个node.exe。 如果运行该命令,则输出不是什么内容,它只是在光标在命令提示符中闪烁时挂起。 请参阅新的TICloerAgent文件夹attached.e2e.ti.com/.../6765.TICloudAgent.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改运行CLI.js的node.bat行,如下所示:

    C:\Users\asmit\TIClionAgent/node C:\Users\asmit\TIClionAgent/src/installer/CLI.js --installer clicoudagent__2(1).exe --quiet true

    进入此项:

    C:\Users\asmit\TICworkerAgent/node C:\Users\asmit\TICworkerAgent/src/installer/Cli.js  --installer ticloudagent__2__lm_icdi.exe

    从cmd运行node.bat并让我知道输出是什么样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是更改该行后的cmd输出:

    Microsoft 6.1 [版本Microsoft.7601]
    版权所有(c) 2009 Microsoft Corporation。 保留所有权利。

    C:\Users\asmit>CD TICaleAgent

    C:\Users\asmit\TICaleAgent>node.bat
    安装Windows驱动程序[lm_icdi]
    需要安装其他文件以支持选定的配置。 星号
    G安装过程。

    CCS_base/common/bin/ti_targetdb_parser.dll
    CCS_base/common/bin/libusb-dll.dll 1.0
    CCS_base/emulation /analysis/bin/AETPropertyHelper.dll
    已完成
    [对象对象]

    C:\Users\asmit\TICworkerAgent>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以你之前说过,它就卡在那里了吗? 至少现在它一直运行到结束,因为某些原因,我们不知道。

    此过程的这一步是从服务器获取其他支持文件,我认为您可能会遇到与服务器的连接问题,这就是为什么服务器挂起的原因,但由于下载了一些文件,这一神秘感会更浓...  

    能否压缩并发送目录 C:\Users\asmit\AppData\Local\Texas Instruments TICspeedAgent\db

    如果您感兴趣,它包含由cloudagent从服务器安装的文件列表。 如果有时间,您可以验证是否确实安装了所有这些文件。 我将浏览这些文件,查看是否列出了所有应安装的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件夹中没有任何内容,它是完全空的。

    我还尝试了另外两台电脑,并设法让其中一台电脑工作。 有趣的是,两台不工作的计算机安装了Windows 7,而工作的计算机安装了Windows 10。 不知道这是否说明了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是您的网络设置,如防火墙等。问题是云代理似乎无法从您的计算机上的服务器下载不工作的文件。

    如果您有一台装有常用Win7的PC,它应该可以正常工作。 您可以尝试缩小网络设置中导致问题的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一网络和防火墙上的所有计算机均已关闭。 看不出有什么不同。 我可以手动下载这些文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将整个文件夹 C:\Users\asmit\AppData\Local\Texas Instruments \TICspeedAgent从其工作的机器复制到不工作的机器,并查看是否可以解决问题。 但是,依赖关系会在运行中下载,因此,如果您更改设备,则可能需要再次执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我复制了该文件,但它仍然不起作用。 我真的想让它运行起来,因为我也需要在其他机器上设置它。 为什么网络设置中的具体内容会导致无法下载这些文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔伯特

    我希望我能在这里为您提供帮助,但我真的无法了解更多信息,除非我对您的机器及其环境具有完全访问权限,因为我从您那里获得的现有信息对我来说意义不大。  从内容二进制角度看,Windows 10与Windows 7之间没有差异。 如果您在Windows 10上的设置完全正常,则复制到Windows 7应该可以正常工作。  

    如果您想要了解其底部,因为您的Windows 10机器在工作,但Windows 7机器上不工作,我建议您首先尝试在网络环境中的干净的Windows 7机器(库存窗口)上使用GC,例如Win 7 VM, 笔记本电脑等,仅查看它是否是网络设置。

    我们知道Windows 7机器应该可以正常工作,因为绝大多数客户都使用Windows 7,而您是唯一的问题。 如果您有windows 7机器,您也可以在家尝试此操作。

    Victor