主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
我仍然有这个问题。 使用云工具(特别是GUI Composer)时,我无法获取调试器以连接到我的设备。 请帮助。 日志文件已附加again.e2e.ti.com/.../8055.log_5F00_ticld.log
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我仍然有这个问题。 使用云工具(特别是GUI Composer)时,我无法获取调试器以连接到我的设备。 请帮助。 日志文件已附加again.e2e.ti.com/.../8055.log_5F00_ticld.log
是的,我正在使用dev.ti.com。 使用Google Chrome 版本61.0 .3163.100 .icloud代理桥版本3.0 .5。 是,日志来自旧版本。 我现在获得了对话并更新了云代理,但问题仍然存在。 即使在.bat文件中启用了日志文件,我也找不到它(参见下文)。 根据ticloudagent.bat,它应该位于c:/temp/,但有注释。 我附加了安装日志文件。
@回声关闭
set path=%~DP0\util;%path%
REM设置TI_DS_ENable_logging=1
REM设置TI_DS_logging_output=c:/temp/my.log
REM echo --args--%1%2%3 > c:/temp/my.log
如果不存在"%windir%\system32\reg.exe",请转到query_BITSIZE_Done
如果不存在"%windir%\system32\find.exe",请转到query_BITSIZE_Done
"%windir%\system32\reg"查询"HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0"|"%windir%\system32\find"/i "x86"> NUL && set OS_bit_size=32||set OS_bit_size=64
:QUERY_BITSIZE_DONE
如果"%~1"="NOT_CHROE"转到NOT_CHROME,否则转到Chrome
:铬
REM echo --Chrome-->> c:/temp/my.log
"%~DP0/node.exe""%~DP0/src/main_chrome .js"%*
转到末尾
:NOT_CHROME
REM echo --NOT_CHROE-->> c:/temp/my.log
"%~DP0/node.exe""%~DP0/src/main.js"%*
:结束
从您的日志行226中,它显示安装实际失败。 您是否可以尝试卸载CloudAgent并下载新的CloudAgent并尝试重新安装? 在安装过程中是否看到任何错误弹出窗口?
由于 历史原因,上述批处理文件实际上生成了"my_ticd.log"而不是"my.log"。 我真的应该在下一个版本中解决这个问题...
无论如何,只有在您尝试使用云工具访问目标时,才会生成日志。 重新安装后,您能否尝试云CCS或UniFlash,以查看是否可以闪存目标?
另外,重新安装后,请向我发送文件 C:\Users\<用户ID>\AppData\Local\Texas Instruments \TICspeedAgent\Resources\Chrome\com.ti.ticoudagent.json的内容
我重新安装了它,没有出现错误,仍然无法正常工作。
在CCS云上,它表示它没有目标类型,我不知道在哪里设置目标类型。
Uniflash也不工作。
(我只需要制作.json文件. jons.txt,否则它不允许我上传文件)
e2e.ti.com/.../com.ti.ticloudagent.json.txte2e.ti.com/.../1072.ticloudagent_5F00_install.log
在压缩包裹之前,您是否删除了node.exe? 因为在此行上安装失败:
C:\Users\asmit\TIClionAgent/node C:\Users\asmit\TIClionAgent/src/installer/CLI.js --installer clicoudagent__2 (3).exe --quiet true
如果您在TICallerAgent的根文件夹中有node.exe,请尝试手动运行该命令,查看它是否给出任何错误消息。
您还需要将resources/Chrome/com.ti.ticloudagent.json.txt更改为.json
更改运行CLI.js的node.bat行,如下所示:
C:\Users\asmit\TIClionAgent/node C:\Users\asmit\TIClionAgent/src/installer/CLI.js --installer clicoudagent__2(1).exe --quiet true
进入此项:
C:\Users\asmit\TICworkerAgent/node C:\Users\asmit\TICworkerAgent/src/installer/Cli.js --installer ticloudagent__2__lm_icdi.exe
从cmd运行node.bat并让我知道输出是什么样子。
下面是更改该行后的cmd输出:
Microsoft 6.1 [版本Microsoft.7601]
版权所有(c) 2009 Microsoft Corporation。 保留所有权利。
C:\Users\asmit>CD TICaleAgent
C:\Users\asmit\TICaleAgent>node.bat
安装Windows驱动程序[lm_icdi]
需要安装其他文件以支持选定的配置。 星号
G安装过程。
CCS_base/common/bin/ti_targetdb_parser.dll
CCS_base/common/bin/libusb-dll.dll 1.0
CCS_base/emulation /analysis/bin/AETPropertyHelper.dll
已完成
[对象对象]
C:\Users\asmit\TICworkerAgent>
所以你之前说过,它就卡在那里了吗? 至少现在它一直运行到结束,因为某些原因,我们不知道。
此过程的这一步是从服务器获取其他支持文件,我认为您可能会遇到与服务器的连接问题,这就是为什么服务器挂起的原因,但由于下载了一些文件,这一神秘感会更浓...
能否压缩并发送目录 C:\Users\asmit\AppData\Local\Texas Instruments TICspeedAgent\db
如果您感兴趣,它包含由cloudagent从服务器安装的文件列表。 如果有时间,您可以验证是否确实安装了所有这些文件。 我将浏览这些文件,查看是否列出了所有应安装的文件。
阿尔伯特
我希望我能在这里为您提供帮助,但我真的无法了解更多信息,除非我对您的机器及其环境具有完全访问权限,因为我从您那里获得的现有信息对我来说意义不大。 从内容二进制角度看,Windows 10与Windows 7之间没有差异。 如果您在Windows 10上的设置完全正常,则复制到Windows 7应该可以正常工作。
如果您想要了解其底部,因为您的Windows 10机器在工作,但Windows 7机器上不工作,我建议您首先尝试在网络环境中的干净的Windows 7机器(库存窗口)上使用GC,例如Win 7 VM, 笔记本电脑等,仅查看它是否是网络设置。
我们知道Windows 7机器应该可以正常工作,因为绝大多数客户都使用Windows 7,而您是唯一的问题。 如果您有windows 7机器,您也可以在家尝试此操作。
Victor