工具/软件:Code Composer Studio
当我尝试在安装了Service Pack 1的Windows 7 64位Professional上安装Code Composer Studio时,安装程序会显示以下消息:“Code Composer Studio需要安装了Service Pack 1的Windows 7。 请在运行安装程序之前安装Service Pack”。 有人知道如何解决问题?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
当我尝试在安装了Service Pack 1的Windows 7 64位Professional上安装Code Composer Studio时,安装程序会显示以下消息:“Code Composer Studio需要安装了Service Pack 1的Windows 7。 请在运行安装程序之前安装Service Pack”。 有人知道如何解决问题?
提前感谢。
感谢您的提示,并对长时间的沉默表示抱歉。
我尝试手动安装Service Pack 1 (SP1),但只收到有关成功安装的答复。 在命令wmic QFE updates |后,找到"KB299.9226万 I wedt output:"KB299.9226万 /support.microsoft.com user Update KB299.9226万 NT authority"(KB299.9226万 NT授权\系统 1/26/2016)
e2e.ti.com/.../bitrock_5F00_installer_5F00_7780.logOK。我找到了一个。 在这里。
你好,丹麦!
我有两个新闻:
第一:调试安装程序的行为与其他安装程序相同,即启动后,我看到有关错误的相同消息框。
第二:我发现了这个问题的原因。 这部分是我的错。 通常,我通过文件管理器(如Norton commander)使用,当我尝试从Windows资源管理器(而不是我使用的Unreal commander)启动安装程序时,我获得了成功的结果。
对此我表示歉意。
从Windows资源管理器运行的调试安装程序将在启动后立即自动停止。
然后我做了你问我的事。 我从DOS提示符下运行了调试安装程序,并选择了跟踪,但尝试了三次:
第一个是命令行不真实的指挥官(有错误消息)。
第二个是命令行文本编辑器插件,我在其中运行了cmd.exe (出现错误消息)。
3D是从Windows开始菜单运行的cmd.exe。 在这种情况下,它不会显示任何消息,而是静默停止,正如我前面提到的。
安装程序创建了三个相应的文件:debug_UCom.txt,debug_NPP.txt和debug_CMD.txt。
感谢您的帮助!e2e.ti.com/.../debug_5F00_CMD.txte2e.ti.com/.../debug_5F00_UCom.txte2e.ti.com/.../debug_5F00_NPP.txt