This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:我可以在Windows 7 64位Professional Service Pack 1上安装Code Composer Studio

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635403/ccs-omap-l138-i-can-t-install-code-composer-studio-on-windows-7-64-bit-professional-service-pack-1

部件号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试在安装了Service Pack 1的Windows 7 64位Professional上安装Code Composer Studio时,安装程序会显示以下消息:“Code Composer Studio需要安装了Service Pack 1的Windows 7。 请在运行安装程序之前安装Service Pack”。 有人知道如何解决问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以再次检查Service Pack 1是否确实正确安装在计算机上,然后重新安装CCS?
    请看 一下此线程 ,它有一个类似的问题,它链接到另一个线程,该线程显示了一个命令,您可以使用该命令检查是否安装了SP1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示,并对长时间的沉默表示抱歉。

    我尝试手动安装Service Pack 1 (SP1),但只收到有关成功安装的答复。 在命令wmic QFE updates |后,找到"KB299.9226万 I wedt output:"KB299.9226万 /support.microsoft.com user Update                       KB299.9226万              NT authority"(KB299.9226万 NT授权\系统           1/26/2016)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎表明SP1已成功安装。 您是否尝试重新启动计算机,然后再次尝试安装CCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我尝试在重新启动计算机后安装CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    能否在%TEMP%文件夹中查找任何bitrock.log文件,并将与您的安装尝试相对应的文件发送给我?  

    谢谢!
    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bitrock_5F00_installer_5F00_7780.logOK。我找到了一个。 在这里。

    和other.e2e.ti.com/.../bitrock_5F00_installer_5F00_6392.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某些原因,安装程序未看到Service Pack 1已安装。  

    您是否可以验证控制面板-> 所有控制面板项目->系统是否显示安装的Service Pack为1?

    很抱歉重复检查,但我遇到了这一失败。

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹麦!

    很遗憾,日志无法提供帮助。 这应该是因为更新错误,但之前我没有遇到任何问题。

    好的。

    如果我理解正确,您希望查看系统信息窗口。

    我制作了2个屏幕截图:

     信息系统;

     2.更新列表。

    屏幕截图已附加。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受我的连接请求,以便我可以向您发送调试安装程序。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹麦!

    我有两个新闻:

    第一:调试安装程序的行为与其他安装程序相同,即启动后,我看到有关错误的相同消息框。

    第二:我发现了这个问题的原因。 这部分是我的错。 通常,我通过文件管理器(如Norton commander)使用,当我尝试从Windows资源管理器(而不是我使用的Unreal commander)启动安装程序时,我获得了成功的结果。

    对此我表示歉意。

    从Windows资源管理器运行的调试安装程序将在启动后立即自动停止。


    然后我做了你问我的事。 我从DOS提示符下运行了调试安装程序,并选择了跟踪,但尝试了三次:

    第一个是命令行不真实的指挥官(有错误消息)。

    第二个是命令行文本编辑器插件,我在其中运行了cmd.exe (出现错误消息)。

    3D是从Windows开始菜单运行的cmd.exe。 在这种情况下,它不会显示任何消息,而是静默停止,正如我前面提到的。

    安装程序创建了三个相应的文件:debug_UCom.txt,debug_NPP.txt和debug_CMD.txt。

    感谢您的帮助!e2e.ti.com/.../debug_5F00_CMD.txte2e.ti.com/.../debug_5F00_UCom.txte2e.ti.com/.../debug_5F00_NPP.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴您解决了这个问题。 感谢您告诉我。
    丹麦语