This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/XDS560TRACE:4.0 中没有用于XDS560的驱动程序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635152/ccs-xds560trace-no-drivers-for-xds560-in-uniflash4-0

部件号:XDS560TRACE

工具/软件:Code Composer Studio

在4.0 中找不到XDS560的任何驱动程序。 是否即将推出新版本?

谢谢!

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pat,

    您的产品到底是什么? 我提出这个问题的原因是XDS560TRACE是一种停产的产品。 它的支持在几年前就已经停止。

    如果您指的是较新的XDS560v2调试探测器之一,则其集成仍有待提供一些其他详细信息。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它是V2,但似乎不是其中一个选择选项。 是否有任何想法,支持/驱动程序何时可用?
    谢谢!
    患者
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat,

    我从工程团队那里听说,基础设施已经到位,可以确认XDS560v2 JTAG调试探头。 但是,其他支持文件从未添加到Uniflash中。

    一般的想法如下:
    1.为要添加到UniFlash CCS_BASE文件夹(<INSTALLDIR>\deskdb\cent\TICroyAgent\win\CCS_base\for Windows)中的设备/连接类型添加必要的文件。
    2.启动UniFlash,单击Settings (设置),然后单击Re-sync Database (重新同步数据库)。 这会将新文件添加到数据库中,当UniFlash重新启动时,新设备/连接将显示在GUI中。

    现在,困难的步骤是获取文件,在本例中是XDS560文件。 这来自TI仿真提供的安装程序,但我们不提供客户可以轻松访问的软件包。

    [/引述]

    TI仿真文件的安装程序可在以下位置轻松找到:  

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package 

    运行安装程序时,应指向目录C:\ti\unifliflash 4.2 .1\deskdb\ccontent\TIClaverAgent\win  

    但是,为Blackhawk和Spectrum Digital的基本操作系统设备XDS560v2驱动程序查找安装程序有点麻烦,因为他们没有在线提供这些驱动程序。

    要解决此问题,您需要下载CCS脱机安装程序,解压与您的XDS560v2品牌(BH或SD)匹配的软件包,然后运行其安装程序。

    这在以下页面的第5和第6节中有附带说明:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Enterprise_distribution 

    这一复杂的过程是必要的,因为我们(TI)不控制来自第三方制造商的驱动程序的分发。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔