部件号:XDS560TRACE
工具/软件:Code Composer Studio
在4.0 中找不到XDS560的任何驱动程序。 是否即将推出新版本?
谢谢!
患者
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:XDS560TRACE
工具/软件:Code Composer Studio
在4.0 中找不到XDS560的任何驱动程序。 是否即将推出新版本?
谢谢!
患者
Pat,
我从工程团队那里听说,基础设施已经到位,可以确认XDS560v2 JTAG调试探头。 但是,其他支持文件从未添加到Uniflash中。
一般的想法如下:
1.为要添加到UniFlash CCS_BASE文件夹(<INSTALLDIR>\deskdb\cent\TICroyAgent\win\CCS_base\for Windows)中的设备/连接类型添加必要的文件。
2.启动UniFlash,单击Settings (设置),然后单击Re-sync Database (重新同步数据库)。 这会将新文件添加到数据库中,当UniFlash重新启动时,新设备/连接将显示在GUI中。
现在,困难的步骤是获取文件,在本例中是XDS560文件。 这来自TI仿真提供的安装程序,但我们不提供客户可以轻松访问的软件包。
[/引述]
TI仿真文件的安装程序可在以下位置轻松找到:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package
运行安装程序时,应指向目录C:\ti\unifliflash 4.2 .1\deskdb\ccontent\TIClaverAgent\win
但是,为Blackhawk和Spectrum Digital的基本操作系统设备XDS560v2驱动程序查找安装程序有点麻烦,因为他们没有在线提供这些驱动程序。
要解决此问题,您需要下载CCS脱机安装程序,解压与您的XDS560v2品牌(BH或SD)匹配的软件包,然后运行其安装程序。
这在以下页面的第5和第6节中有附带说明:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Enterprise_distribution
这一复杂的过程是必要的,因为我们(TI)不控制来自第三方制造商的驱动程序的分发。
希望这能有所帮助,
拉斐尔