This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:构建卡在25 %

Guru**** 2536440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635115/ccs-launchxl-cc2650-build-gets-stuck-at-25

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好, 我正在运行一个基于ProjectZero的应用程序,尝试介绍 这里介绍的一些功能。 突然间,我再也不能建造了。 构建过程在25 % 中卡住, 我只能取消它。 通常,当它尝试执行命令“c:\ti\ccsv7\utils\bin\gmake -j -k all -O”时,会发生这种情况。

当我取消它时,输出控制台显示:

****构建项目mt8442_cc2650launchxl的2650的配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-j -k all -O
gmake [1]:进入目录'C:/Users/Esteban/Documents/workspace_ccsv7/mnt_cti_8442_ctrack_13xx_cc2_ccx_ccx_ccx00_ccx_ccx_ccx_cc2_ccx_ccx00_ccx_ccx_ccx_ccx_ccx_ccx_ccx00_ccx_ccx_ccx_c_
文件

:ti.platforms.simplelink:CC2650F128 5.2 include_path=\"C:\Users/Esteban/Documents/GitHub/workspace_ccsv7/mt8442_cc2650launchxl/Profiles\"--include_path=\"C:\Users/Esteban/Documents/Gitx0000/git_cartbe_c42_ctrad_ccxv7_git_ctrad_cps/ctrad_cps=/ctradent_cav_cps_c10s/ctrad_ctrad_cps_cps_ctrad_cps_cps_c10p=/ctrad_ctrad_c/subn/cv7_c/subn/sub_c/sub_c/sub_c10p_c/subn_c/sub_c/sub_c/sub_c/subn_c10p_c/sl/c/sub_c10p_c/sub_c/subn_c/sub_c/subn_c/sub_c/subn_c10x_c/subn_c10p_2650--include_path=\"C:\Users/Esteban/Documents/Gitx0000/git_cartbe_c42_ctrad_ccxv7_git_ctrad_cps/ctrad_cps=/ctradent_cav_cps_c10s/ctrad_ctrad_cps_cps_ctrad_cps_cps_c10p=/ctrad_ctrad_c/subn/cv7_c/subn/sub_c/sub_c/sub_c10p_c/subn_c/sub_c/sub_c/sub_c/subn_c10p_c/sl/c/sub_c10p_c/sub_c/subn_c/sub_c/subn_c/sub_c/subn_c10x_c/subn_c10p_</s>0000 include_path=\"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_1.7162万\"--include_path=\"C:/ti/ccs/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-CGT-ARD_ARD_ARM=define 5.2 g_AL=define g_all_target_g_g_g_target=cd_target_g_target_target_target_gf_target_gall_target=cd_target_target_target_g_target_target_target_target_target_g_target=cd_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_g_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target= gen_func_sections=on "../tools/app_ble_uartlog.cfg"
4 [主]? (1356) C:\ti\tirrex-content\xdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到系统共享内存版本不匹配- 0x75BE009C/0x8A8.8009万C。
此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。
使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll
,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该*
驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是
安装了cygwin分发的驱动器。 如果找
不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。

****配置构建用于项目mt8442_cc2650launchxl的2650的调试****

!CommandLauncher.error.commandCanceled!
错误: 路径

路径=[C:\ti\ccsv7\css_base\comin;C:\ccsv7\ccsv7\css_base\comin;C:\ccsv7\css_base\common\uscif ;C:\ti/ccms/lib_ccspo\clipse/jre:\cps/csp/jre:\cps/cspo\csp/dbi:\csp/jre:\cspi:\csp/ccupi:\csp/jre/ccupi/c\cspi\cspi:\cspi\csp/jre:\clipse/jr\ccupi\clipse/jr\ccupi\clipse/ccupi\clip/c\ccupi/c\ccupi\clipse/jre:\clip\ccupi\clip/c\ccupi/c\ccupi/c\ccupi/c\ccupi/c\ccupi/c\ccupi\c/c\ccupi\c/c\ccupi\c/c\ccupi\c/c\ccupi:\clipse/db 12.1 1.0 9.63 1.0 1.7 Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Bin\;C:\Program Files\Git \cmd;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\DTS\Bin\;C:\Microsoft SQL Server Migration Assistant for MySQL\bin\;C:\Program Files\Git \cmd;C:\ProgramComposer Data\ComposerSetup\bin;C:\Users\Esteban\Roaming\C:\Roaming; Program


"问题"窗口显示:

说明 资源 路径 位置
类型
在PATH中找不到程序“C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake”在PATH中找不到程序“C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake”
app_ble_uartlog.cfg
/t8442_cc2650launchxl/tools</s>2650
C/C++问题


下面是我所做的:
  • 我撤消了所有更改并将应用程序恢复到稳定版本。
  • 我卸载了防病毒软件。
  • 我将CCS从版本6.2 .0.0.005万 更新到版本7.3 .0.0.0019万 ,但我没有删除旧版本。

一切都保持不变。

是否有人曾处于这种情况? 我需要尽快解决这个问题。 感谢您的阅读。


****为项目mt8442_cc2650launchxl构建2650构建配置调试****
c:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake”-j -k all -O gmake [1]:输入目录C:\Users/Esteban/documents/GitHub/workspace_ccsv7/mt8442_cc2650launchxl/''构建2650构建文件:ti.platforms.simplelink:CC2650F128 5.2 ./tools/app_ccx_26xx_ccx_scx20_scx_3_c_ include_path=\"C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src="/simple_peripheral/Cc26xx/app\"--include_path=\"C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00/simplink_ctr_31/inc\"-include_dk_ip_s/ip_simpllink_/00/ctr_simplink_simpllink_s/ip_ctr_2/ip_ctrble="-00/ctr_sk_sk_s/ip_sk_/ip_/ip_s/ip_sk_/ip_sk_/ip_/_/ip_/ip_/ip_/ip_/ip_/ip_/sk_/ip_/_/_/ip_/ip_/_/_/_/ip_/_/ip_/_/_/_/ip_/ip_/_/_/_/ip_/_/_/ip_/_/_/_/_/_/ip__/ 5.2 define=POWER_Saving --define=SBP_TASK_STACK_SIZE=700 --define=GAPROLE_TASK_STACK_size=520 --define=HEAPMGR_SIZE=0 --define=Display_disable_ALL --UART=Board_Display_Exclude_dc -defend_1_NOM_DIAG_DIAG_DIAG_DIA_NO_DIALO_NO_DIA=25_NO_NO_DIALOG_NOST_DI_DI_NO_DI_DIALOW_DI_NO_DI_DI_NO_DIALOW_NO_NO_DI_DI_DIATON.-DIAN.-PROTOON.-PROTON.-PRO_DIALOG_ROUST_DIA_NO_NO_NO_DIA=32f_NO_DI_DI_DI_DIATON.-PRO_DIALO_DIAN.-PRO_DIALO_DIATON.-PRO_DIAN.-PRO_DIALO_DI_DI_DIALOG_OU_DIATON.-     (1356) C:\ti\tirrex-content\xdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:*** fatal error - system shared memory version mismatch detected - 0x75BE009C/0x8A8.8009万C。此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本。使用Windows Start-futility>查找并删除最新版本的cywin1.dll。  最新版本*应该*驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是安装cygwin分发的驱动器。  如果找不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。
****为项目mt8442_cc2650launchxl构建2650构建配置调试****
!在路径中未找到CommandLauncher.error.commandCanceled!Error:程序“C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake”
path=[C:\ti\ccsv7\mcs_base\comon\bin;C:\ti\ccsv7\mcs_bas\common\uscif;C:\ti/ccsv7/eclipse/jre/bin/client;C:\ti/ccsvsvsv7/jre/ccsv7/jre/cdv7/jre;c:\lib;oracle\clipse\cps\lib\clipse/dbto: 12.1 1.0 9.63 1.0 1.7 SERVER\120\DTS\Binn\;C:\Microsoft SQL Server Migration Assistant for MySQL\bin\;C:\Program Files\Git \cmd;C:\ProgramData\ComposerSetup\bin;C:\Users\Esteban\AppData\Roaming\NPM;C:\Program Files (x86)\Nmap;C:\Users\Esteban\ComposerSetup\bin;C:\vender\scraming\clipse\sci;
****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还运行下一个命令,在windows path中包括gmake path:

    set path=%path%;C:\ti\ccsv7\utils\bin\ 

    顺便说一下,我忘记了此信息:

    • 操作系统:Windows 7 64位,Service Pack 1
    • 调试探头:LAUNCHTXL-CC2650 XDS100



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,  

    请您查看 此处此处的相关线程,看看它们是否有帮助?  

    在一个实例中,该错误是由于cygwin的不兼容版本与另一个工具集一起安装的。 在另一种情况下,清理工作区有助于解决错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AartAG,感谢您的回答。

    我已经看到过这篇文章,我忘了提及。

    我会告诉你我刚才做了什么:

    • 我下载并实例化了cygwin for Win64的最后版本,其路径与以前相同。  我是否应该向CCS发出一些信号?
    • 我从工作区中删除".mateda"文件夹和项目文件夹,以便对其进行清理。 然后我再次导入我的项目。

    我发现新 的症状。 我无法 使用XGCONF工具打开app_ble_uartlog.cfg文件。 CSS也被困在这里。 我可以使用文本编辑器打开它。

    当我在关闭CCS后尝试删除项目文件夹时,Windows资源管理器不允许我执行此操作,我打开“任务管理器”,并创建了gmake正在运行的3个实例。 我不确定这是否有用,只是为了以防我分享。

    最后,问题仍然存在。  我还能检查什么?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在仅构建自定义项目时看到问题,还是在通过SDK构建示例项目时也会出现问题?

    Martin Gleria 说:
    我无法 使用XGCONF工具打开app_ble_uartlog.cfg文件。 CSS也被困在这里。 我可以使用文本编辑器打开它。

    您是否尝试右键单击该文件并选择Open with (打开方式)-> XGONF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ating"]

    您是在仅构建自定义项目时看到问题,还是在通过SDK构建示例项目时也会出现问题?

    [/引述]

    我没有尝试示例项目,但尝试了项目的早期功能版本。 明天早上,我将尝试使用SDK中的示例。

    [报价用户="Ating"]

    您是否尝试右键单击该文件并选择Open with (打开方式)-> XGONF?

    [/引述]

    是的,这不奏效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AartAG,

    最后,我可以再次生成和调试。

    我从资源管理器下载了“HelloWorld项目”,并构建了它,没有任何问题。 之后,我可以“神奇地”再次构建我的项目,并且可以使用XGConf工具再次打开*.cfg文件(使用CCSv7,我还没有尝试使用CCSv6)。  

    是否知道造成这种不便的原因?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我又遇到了麻烦。
    我试图修改一个由XGCONF所组成的信号,但建筑又停止了工作。 但是现在它停止了在1 % 的工作,intad 25 %。
    我尝试重复之前解决问题的操作:
    -清理工作区
    -从资源管理器下载示例(HelloWorldExample)
    -构建它
    但这次,这不能解决我的问题。
    该问题在CCSv6和CCSv7中以相同的方式出现,在这两种情况下,它都是在使用XGCONF工具后出现的。
    发生什么事了? 我需要帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,当我尝试构建时,它被1 % 的流程进度所吸引,控制台输出显示:

    在取消过程后:

    有人知道为什么会发生这种情况,以及我如何一次性解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin,

    它似乎特定于您的环境/PC设置。

    如消息中所示,您是否安装了另一版本的Cygwin? 如果是,该目录在您的Windows系统路径中的什么位置? 如果它在您的路径中,您可以尝试暂时将其从路径中删除,看看这是否有帮助?

    是否尝试重新启动PC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,我在另一台PC上安装了所有软件组件,一切正常。 我不会了解原始安装中的错误,也不会对德州软件进行任何更新或更改。

    我将卸载所有与德克萨斯相关的内容,然后再次安装,以解决问题。  

    感谢您的帮助!