主题中讨论的其他部件:CC2640, CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我们正在使用CCS版本6和调试器XDS200来开发我们的服装设备。
观察到的问题#- 无法 通过代码编辑 器工作室使用XDS200/JTAG对我们的主板进行编程
Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M3_0:电路板重置失败:(错误-180 @ 0x0)内部错误:无效错误代码。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在,请报告错误。 (仿真软件包6.0 .407.3)
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-180 @ 0x0)内部错误:无效错误代码。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在,请报告错误。 (仿真软件包6.0 .407.3)
请帮助我们解决问题...