This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU200-U:TMDSEMU200-U (J标签)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/635788/ccs-tmdsemu200-u-tmdsemu200-u-j-tag

部件号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他部件:CC2640CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我们正在使用CCS版本6和调试器XDS200来开发我们的服装设备。

观察到的问题#- 无法 通过代码编辑 器工作室使用XDS200/JTAG对我们的主板进行编程

Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。

Cortex_M3_0:电路板重置失败:(错误-180 @ 0x0)内部错误:无效错误代码。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在,请报告错误。 (仿真软件包6.0 .407.3)  

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-180 @ 0x0)内部错误:无效错误代码。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在,请报告错误。 (仿真软件包6.0 .407.3)

 

请帮助我们解决问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此错误对XDS200 JTAG调试探测器无效,因此我怀疑您的配置错误。 原因是您在标签上提到了MSP432,但错误消息是关于Cortex _M3内核。 此外,您还有一个介绍XDS110的标签。

    您是否可以仔细检查您的配置以查看它是否与您的硬件相匹配?

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好...
    IM抱歉MSP432必须是错误选择的。 抱歉。我更改了标签。
    我的硬件有CC2640。为此,我使用XDS200闪存...
    我们使用SensorTag进行初始测试,这与我们的服装板类似。 对于Flash sensortag,我使用XDS110。 所以我提到过...

    请告诉我这是什么类型的错误

    感谢和尊重,
    Aishwarya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya

    感谢您的澄清。 我没有CC2640设备/板,但我将XDS200连接到了CC2650 Launchpad,我成功了。

    我正在使用的配置文件如下所示。  

    您的XDS200正在抛出此无效错误这一事实可能表明您的调试探头不正确。 它在另一个设置中还是在另一个主板上工作? 如果没有,我将尝试发出以下参考步骤2中显示的命令,以验证调试探测器是否处于活动状态以及安装了哪个版本的固件。  

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS200#Updating_the_XDS200_firmware 

    如果该命令返回错误,则调试探测器很有可能出现故障。

    但是,在您执行此操作之前,我会尝试重新安装Windows驱动程序-它们可能会因某种原因而损坏。

    -打开Windows控制面板
    展开节点 端口(COM和LPT)
    右键单击节点XDS2xx Emulator CDC Serial Port
    -选择更新驱动程序软件浏览我的计算机以查找驱动程序软件
    -选择“Let me pick from a list of device drivers on my computer (让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择)  如果已安装驱动程序,则应看到XDS2xx Emulator CDC Serial Port Version: M.m.m.m [mm/dd/yyyy]。 选择此项。 否则,请重复此步骤,但跳过此步骤。
    -单击“Browse”(浏览)并选择目录C:\ti\ccsv7\css_base\emulation \windows\xds2xx_drivers
    -对XDS2xx用户CDC串行端口重复此操作

    这将使您获得与CCS所安装的相同的驱动程序。

    如果Windows拒绝更新驱动程序,则必须删除它们。  

    右键单击节点XDS2xx Emulator CDC Serial Port
    -选择卸载...
    -选中“Delete the driver software for this device (删除此设备的驱动程序软件)”框,然后单击“OK (确定)”
    -对XDS2xx用户CDC串行端口重复此操作
    -执行上述步骤以重新安装驱动程序

    如果这不起作用,则我怀疑您的调试探头可能有缺陷。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔