请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6678 “Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我有几个问题与主题标题中指定的内容的基本版本和版本兼容性有关。
1.似乎SysBIOS已被TI-RTOS取代。 TI-RTOS是否可用于C6678。 如果可用,则有任何包含此TI-RTOS的MCSDK版本。
2.如果TI-RTOS不可用, 则仅可选择SysBIOS。 是否有任何包含最新SysBIOS版本的MCSDK版本以及什么版本? 如果不是,MCSDK的最后版本和中包含的SysBIOS版本是什么。
3.如果MCSDK中不包括SysBIOS的最后版本,是否可以获得MCSDK的最后版本并将SysBIOS的最后版本放入其中。 如果对此情况有任何特殊考虑,请具体说明。
提前感谢