This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:MCSDK,SysBIOS和TI-RTOS

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633991/ccs-tms320c6678-mcsdk-sysbios-and-ti-rtos

部件号:TMS320C6678
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我有几个问题与主题标题中指定的内容的基本版本和版本兼容性有关。

1.似乎SysBIOS已被TI-RTOS取代。 TI-RTOS是否可用于C6678。 如果可用,则有任何包含此TI-RTOS的MCSDK版本。

2.如果TI-RTOS不可用, 则仅可选择SysBIOS。 是否有任何包含最新SysBIOS版本的MCSDK版本以及什么版本? 如果不是,MCSDK的最后版本和中包含的SysBIOS版本是什么。  

3.如果MCSDK中不包括SysBIOS的最后版本,是否可以获得MCSDK的最后版本并将SysBIOS的最后版本放入其中。 如果对此情况有任何特殊考虑,请具体说明。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zeki,您好!

    我们在品牌塑造方面做得不好。 SYS/BIOS是我们多年来一直使用的内核。 几年前,当TI开始提供ARM MCU器件时,我们决定将内核与驱动程序和堆栈(例如 NDK...networking堆栈),并将其称为TI-RTOS。 我们想将其称为TI-RTOS,因为它是真正的RTOS而不是内核。 由于C66小组内部提供驱动程序和SDK,而内核小组只是向SDK提供内核,因此我们对C66设备的SYS/BIOS进行了讨论。 我们还决定将SYS/BIOS重新命名为适用于C66的TI-RTOS,但出于传统原因,我们将SYS/BIOS的名称留给了目录等。

    为使其更加混乱,我们在几年前确实有了用于Sitara的TI-RTOS版本,但只有一个版本。 它是内核和NDK,但没有驱动程序。 我知道...有点混乱。

    MCSDK提供了SYS/BIOS,您可以在此处获取更新的SYS/BIOS内核: software-dl.ti.com/.../index.html

    我会向MCSDK团队咨询,了解他们是否建议将哪些版本的SYS/BIOS与您拥有的SDK版本配合使用。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,您好!

    感谢您的快速响应。

    ----------------------------------

    使用7.3。

    似乎我们将继续为c6678使用MCSDK和SysBIOS。

    请查看c6678的MCSDK和SysBIOS的最新兼容版本。

    Zeki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zeki,您好!

    我已请MCSDK团队的人员回答这个问题。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zeki,您好!

    您可以从以下网址下载最新版本的Processor SDK RTOS (以前称为SYS/BIOS):
    www.ti.com/.../processor-sdk-c667x
    和MCSDK 02_02_00_46,位于:
    www.ti.com/.../demovideo-multicore
    但我注意到,最后一个版本是自2015年30月09日 发布以来的版本
    因此,如果您有MCSDK的使用经验,请阅读“MCSDK到处理器SDK的迁移”,网址为:
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_to_Processor_SDK_Migration

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。