主题中讨论的其他部件:controlSUITE,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用TMS双核控制器。 我在第二个内核中刻录代码时遇到了问题。 作为参考,我正在为两个内核使用ControlSuit双内核盲示例代码。 我可以在第一个内核中刻录代码,没有任何困难,代码也运行良好,但在第二个内核中,我会看到有关代码失败的备注-
内存映射初始化完成
C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享RAM (SR)执行,因为它们用于E/P代码。 此外,CPU1将停止以确定将运行Flash插件代码的CPU的SR所有权,之后CPU1将被设置为运行其应用程序。 在对两个闪存库进行编程后,可从SR开始执行用户代码。
C28xx_CPU2:闪存操作期间发生错误:没有内核与模式'CPU1'匹配
C28xx_CPU2:为闪存操作设置GSxMSEL寄存器时出错
C28xx_CPU2:闪存操作期间发生错误:执行wr_PLL.ALG时等待目标停止超时
C28xx_CPU2:写入PLL值时出错(闪存算法超时)。 操作已取消。
C28xx_CPU2:闪存操作期间发生错误:没有内核与模式'CPU1'匹配
C28xx_CPU2:文件加载器:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU2:GEL:文件:D:\projects\linky_dc_pu02\CPU2_flash\linky_dc_cpu02.out:加载失败。
C28xx_CPU2:闪存操作期间发生错误:没有内核与模式'CPU1'匹配
C28xx_CPU2:为闪存操作设置GSxMSEL寄存器时出错
请帮我解决这个问题。
此致,
Shahina。