This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:Code Composer v5没有tms320f2.8379万d的仿真器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/634906/ccs-tms320f28379d-code-composer-v5-doesn-t-have-an-emulator-to-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

我 正在尝试 在 ccsv5上设置tms320f2.8379万d,但是我找不到它的仿真器,当我选择XDS100v2时,它不显示它。  

我附上了一张照片。  

P.s.:我安装CCS v5是因为我发现它更适合64位处理器。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv5不支持F2.8379万D设备,后来添加了对该设备的支持。  

    Ellen Costa 说:
    注:我安装CCS v5是因为我发现它更适合64位处理器。

    我不确定您的意思,但我看不到有理由使用CCSv5,它是一个不受支持的旧版本。 我建议安装最新的CCSv7 (您可以 在此处下载)。 它包括对F2.8379万D的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!