This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C2.8346万:CCS/TMS320C2.8346万

Guru**** 2615345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638734/ccs-tms320c28346-ccs-tms320c28346

部件号:TMS320C2.8346万

工具/软件:Code Composer Studio

 你好

I#m使用7.3 ,现在我想安装一些我还不能安装的加载项。

该版本会发生以下情况:

  •  当我打开App-Center时,CrashReportJob将永远运行

  • 我看不到加载项的任何徽标

  • C2000编译器与SO ON有一种圆圈(参见图片CCS.jpg)  

  • 当我选择CVS加载项并按“安装软件”时,操作会启动,但会失去响应,我只能终止CCS,而不能由任务管理器来终止(请参见图片CCS1.jpg)  

 

我修改了网络连接(请参阅图片CCS2.jpg)必须使用的代理端口是什么?

 

当我查看可用的软件站点时,会出现此信息(请参阅图片CCS3.jpg)

               当我尝试 使用浏览器直接打开software-dl.ti.com/.../Updates时,浏览器无法找到该页面,所有其他页面都可以找到-是否可以?

               当我按"重新加载"时,操作也会启动,但失败(请参阅图片CCS4.jpg)

 

此致

Thomas

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:
    访问我们服务器上的内容时似乎出现了一些问题。 您是否能够在资源管理器中查看联机内容?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    您所说的在线内容在资源管理器中的含义是什么,我尝试访问 software-dl.ti.com/.../Updates ,但只收到错误404。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下链接,了解如何从CCS访问资源管理器:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:CCSv7_Training

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试 使用浏览器直接打开software-dl.ti.com/.../Updates时,浏览器无法找到该页面,所有其他页面都可以找到-是否可以?
    使用什么代理,它是8080端口吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki:

    TAT也 是不可能的,当我尝试连接到云时,需要一段时间,然后交叉云Symbol再次出现。

    故障排除按钮指示,我应该联系 我们的IT服务台。

    祝您一切顺利

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas Hecht 说:
    当我尝试 使用浏览器直接打开software-dl.ti.com/.../Updates时,浏览器无法找到该页面,所有其他页面都可以找到–是否可以?[/QUOT]

    是的,我也遇到了这种情况。 您应该无法在浏览器中打开该链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到以下链接?
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,您的系统不安静,

    我仍然无法访问云,但我可以接受它,现在可以安装Eclipse插件,这是主要问题。 非常感谢。
    度过美好的圣诞节