This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5504:不支持5509... TI不能帮助我们

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633791/ccs-tms320c5504-5509-is-not-supported-ti-does-not-help-us

部件号:TMS320C5504

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以使用ccs4-ccs7 (eclipse)开发TI 320C55xx的软件? 我想不是!

调试工具实际上并不是开发出来的。 除了简单的断点之外,没有任何方法可以监控任何内容。

无计时分析,无堆栈调试,无外围寄存器视图,无调用栈,无堆栈使用无跟踪视图-

有你想要的一切——不适合这个设备……!!! 。

是否有人制定了比Hello World更复杂的程序来运行? 我的意思是,通过优化的代码和优化的计时

以及优化的内存,最小堆栈,甚至是故障的第二代USB_Engine?  尊重! 但是请

不适合顾客! 这只是玻璃球的开发!  3.3 不在windows 10上运行,Eclipse CCS只是很多

在没有任何支持的情况下,以及在TI的问题上没有任何帮助的情况下,甚至在检测到错误的情况下也是如此

自己的图书馆!!  该怎么办?

不使用TI的任何DSP?  看起来像这样。

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars,

    调用栈显示在屏幕的左上角的“调试”视图中

    遗憾的是,不提供C5509的外设寄存器定义。  对于CC5514,CC5515,C5517,C5532,C5533, C5534,C5535,C5545。存在这些定义,因此外设寄存器在CCS中可见。  我看到您的线程标记为C5504,外设寄存器文件也是C5504和C5505的。

    Memory Allocation (内存分配)视图可用于C55x,但很遗憾,Stack Usage (堆栈使用情况)视图不可用。

    就断点而言,您将有权访问软件断点,硬件断点和数据监视点。  还有一个计数器可用于计数指令,中断...  配置文件时钟在运行菜单中可用。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars,

    对您的失望深表歉意。

    您是否会考虑将您的开发迁移到更新的C55x设备(如C5517)?

    C5509是一款较旧的设备,如果可能,我们建议在C5517上进行新开发。 C55x CSL的最新版本是v 3.08 ,目前正在进行维护

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/dsps_swops_houston/C55X/latest/index_FDS.html

    这也适用于CCS v 7.2 ,并具有外围设备的寄存器视图。 使用此平台,您当然可以做的不仅仅是简单的hello世界。

    您正在开发哪种类型的应用程序?

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的描述。

    在3.3 上,我们已经完成了所有这些操作,但是ccs3.3_setup 不能在Win10下运行。

    现在, 没有5509的选择, 所以我不得不选择5504!!

    如果没有Register_view和stackusage,我的项目就不能调试,而是最能调试

    重要的是计时分析, 我尚未找到解析5509_timing的方法

    (无RTOS / DSP/BIOS)和eclipse。 无法安装7.3 几乎无关紧要。

    (只有大量错误代码)  

    TI向我们提供了一个新系统,它甚至没有必要的功能,

    不再支持CCS3,现在我们将了解如何使用它进行管理。 10年软件

    发展一项5509A垃圾箱计划? 这并不有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来更像Windows故障,而不是TI的故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我们没有正式支持Windows 10上的3.3 ,但我知道用户可以安装它。  有几个线程可供人们描述他们的程序。

    总结我的发现:

    安装Microsoft.NET软件包:

    接下来安装CCS

    您将在安装过程中收到一些错误,但应该已完成

    以管理员身份运行cc_setup以配置目标配置

    然后以管理员身份运行cc_app

    需要以管理员身份运行,因为CCSv3.x在运行时会接触Windows注册表。  

    就C5509而言,它可作为CCSv7.x中的目标  它同时存在于项目向导和目标配置编辑器中:

    e2e.ti.com/.../projectwiz_5F00_c55

    e2e.ti.com/.../targetconfig_5F00_c55

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali,

    我们等待5509A兼容设备的时间很长。 从2010年到2014年,TI承诺为我们提供一款具有McBSP和DMA的器件-在5534之后,没有什么东西-

    我有一个5537的数据表!!!  从2011年7月开始! 只有它没有来。 (仅适用于特殊客户) 5517在几年后的某个时候出现,

    但是,现在5517对USB_END点的数量也有很大限制。

    我们的项目有3.817万行源代码(不包括TI_Code!) 从那开始:2.4701万行C_Code和3507行高度优化的ASM_Code。 (信号处理)

    它定义了4个USB器件和11个端点对象,使用2个McBSP,1个SPI,1个I2C和所有DMA_Channels。

    开发花费了10年时间,移植应该至少持续2年以上-仅仅是因为TI不想在5509A器件的新开发系统上投入一点时间,甚至不想消除库中准确描述的错误?

    55x 3.08 库并非适用于所有酷睿2设备...

    这会造成很大的挫折!

    Lars