工具/软件:Code Composer Studio
是否可以使用ccs4-ccs7 (eclipse)开发TI 320C55xx的软件? 我想不是!
调试工具实际上并不是开发出来的。 除了简单的断点之外,没有任何方法可以监控任何内容。
无计时分析,无堆栈调试,无外围寄存器视图,无调用栈,无堆栈使用无跟踪视图-
有你想要的一切——不适合这个设备……!!! 。
是否有人制定了比Hello World更复杂的程序来运行? 我的意思是,通过优化的代码和优化的计时
以及优化的内存,最小堆栈,甚至是故障的第二代USB_Engine? 尊重! 但是请
不适合顾客! 这只是玻璃球的开发! 3.3 不在windows 10上运行,Eclipse CCS只是很多
在没有任何支持的情况下,以及在TI的问题上没有任何帮助的情况下,甚至在检测到错误的情况下也是如此
自己的图书馆!! 该怎么办?
不使用TI的任何DSP? 看起来像这样。
Lars