This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6416:是否可以使用7.1 进行TMS320C6416调试

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633973/ccs-tms320c6416-can-i-use-ccs7-1-for-tms320c6416-debug

部件号:TMS320C6416

工具/软件:Code Composer Studio

 您好,

我想知道是否可以使用CCS 7.1 调试TMS320C6416 DSP....

我使用XDS560...

在目标部分的CCS 7.1 中,我找不到器件TMS320C6416.... 请告诉我如何包含设备和必需库...

如果7.1 不支持,我应该安装哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要调试/开发基于BIOS的应用程序,则还必须检查DSP/BIOS版本,它与C641x和基于Eclipse的CCS兼容。 正如我在计算机上看到的那样,这样的组合可以是CCS 5.5 .........0和DSP/BIOS 5.42 .2.10。 但是,让旧版应用程序使用现代CCS进行构建需要一些努力。 据我所知,CCS v6 +中已放弃对该BIOS版本的支持。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSv7.x中提供了C6416的调试支持 但是,正如rrlagic所说,事情确实取决于您计划使用的软件。 C6416的DSP/BIOS可从以下网址获得: software-dl.ti.com/.../index.html

    听起来您只是在开始发展。 您是否考虑使用更新的设备? 如果您可以迁移到C665x或更新版本,那么当前的软件和工具会更好地支持它。
    www.ti.com/.../TMS320C6657

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的响应...原始项目是在ccs 3.3...no BIOS used.....no上开发的,我尝试在ccs 7.1 中重建项目...

    我尝试下载 编译器版本TI 6.xxx ...以及芯片支持库(CSL)...

    有了这两个,我就可以构建项目...让我在实际电路板上运行并验证 测试案例...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还必须安装traget C6000...