请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6416 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我想知道是否可以使用CCS 7.1 调试TMS320C6416 DSP....
我使用XDS560...
在目标部分的CCS 7.1 中,我找不到器件TMS320C6416.... 请告诉我如何包含设备和必需库...
如果7.1 不支持,我应该安装哪个版本?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我想知道是否可以使用CCS 7.1 调试TMS320C6416 DSP....
我使用XDS560...
在目标部分的CCS 7.1 中,我找不到器件TMS320C6416.... 请告诉我如何包含设备和必需库...
如果7.1 不支持,我应该安装哪个版本?
您好!
如果要调试/开发基于BIOS的应用程序,则还必须检查DSP/BIOS版本,它与C641x和基于Eclipse的CCS兼容。 正如我在计算机上看到的那样,这样的组合可以是CCS 5.5 .........0和DSP/BIOS 5.42 .2.10。 但是,让旧版应用程序使用现代CCS进行构建需要一些努力。 据我所知,CCS v6 +中已放弃对该BIOS版本的支持。
希望这有所帮助。