请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C123GH6PM 主题:TM4C123中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我遇到错误#1.6004万 --D:文件"C:/ti/TivaWare_C_Serie-Debug/driverlib/CCS/Debug 2.1 / driverlib.lib<GPIO.ob>"的Tag_PCS_config属性值为"1",与以前看到的值("0")不同;合并不兼容的文件。4.178
我指的是用于创建和调试项目的TM4C123\g-\launchpad-Workshop材料。
谢谢