This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:CCS 5.5V中的编译失败

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641757/ccs-tm4c123gh6pm-compilation-failure-in-ccs-5-5v

部件号:TM4C123GH6PM
主题:TM4C123中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我遇到错误#1.6004万 --D:文件"C:/ti/TivaWare_C_Serie-Debug/driverlib/CCS/Debug 2.1 / driverlib.lib<GPIO.ob>"的Tag_PCS_config属性值为"1",与以前看到的值("0")不同;合并不兼容的文件。4.178

我指的是用于创建和调试项目的TM4C123\g-\launchpad-Workshop材料。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道是什么导致了这个问题。  我搜索并发现了其他几个例子。  大多数情况下,他们会将编译器升级到较新的版本,问题就会消失。  您使用的是什么版本的TI ARM编译器?  尝试升级到最新版本。  有关 获取TI编译器的详细信息,请参阅编译器发行版一文。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你已经解决了你的问题。  我将关闭此线程。

    谢谢,此致,

    -George