This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:更多错误-有什么想法?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638243/ccs-ccstudio-more-errors---any-ideas

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

这是什么?  我尝试做的只是右键单击一个已关闭的项目并将其打开。

当然,我找不到任何适用的日志文件。  有200多个不同名称的日志文件,最近的一个是3周前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Christopher:

    我们经常看到类似的问题报告。 有关此问题的更详细说明,请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/56.5751万/2095622#2095622</s>209.5622万 209.5622万

    这是一个很难在本地重现的问题。 此错误是常发生还是偶尔发生? 损坏的工作区可能会导致此问题,因此我要建议的第一件事是尝试新的工作区文件夹。  

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是零星的。
    我按照指示退出并重新启动。 然后打开工作空间。 因此工作空间没有损坏,因为下次工作空间可以正常打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能有一些腐败导致问题最终抬头。 值得尝试清除CCS缓存和工作空间本身:

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Christopher:
    只是想跟进并查看清除CCS环境是否有助于解决此问题。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-Soo

    不,它仍然在我身上崩溃。  我有大约15个项目,我不断地打开和关闭它们。  每天多次,当我右键单击一个图标以将其打开时,将显示该消息。  我只需退出并重新启动。

    我找不到任何其他模式迫使它发生。  我只知道这是在打开一个"已关闭"的项目时发生的。

    有时它根本不执行,有时它很频繁(> 10 % of the Times I change projects)

    -CSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,臭气熏天。 这些零星的问题是最难解决的。 新的CCS版本将于下周初发布。 我不能说对此问题有具体的解决办法,但我们已经进行了大量的稳定性和性能改进。 如果您有时间,我想请您尝试一下,并告诉我们它是否有帮助。 很抱歉让您感到痛苦。

    KI