工具/软件:Code Composer Studio
这是什么? 我尝试做的只是右键单击一个已关闭的项目并将其打开。
当然,我找不到任何适用的日志文件。 有200多个不同名称的日志文件,最近的一个是3周前。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
这是什么? 我尝试做的只是右键单击一个已关闭的项目并将其打开。
当然,我找不到任何适用的日志文件。 有200多个不同名称的日志文件,最近的一个是3周前。
您好Christopher:
我们经常看到类似的问题报告。 有关此问题的更详细说明,请参阅以下文章:
这是一个很难在本地重现的问题。 此错误是常发生还是偶尔发生? 损坏的工作区可能会导致此问题,因此我要建议的第一件事是尝试新的工作区文件夹。
谢谢
KI
Ki-Soo
不,它仍然在我身上崩溃。 我有大约15个项目,我不断地打开和关闭它们。 每天多次,当我右键单击一个图标以将其打开时,将显示该消息。 我只需退出并重新启动。
我找不到任何其他模式迫使它发生。 我只知道这是在打开一个"已关闭"的项目时发生的。
有时它根本不执行,有时它很频繁(> 10 % of the Times I change projects)
-CSW