主题中讨论的其他部件:UNIFLASH, MSP430F5529, MSP-EXP430G2
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我尝试在7.3 10 PC上安装0.0.0019万。 仅MSP430支持。 我无法使调试器工作。 7.3.0_install.log显示多个错误。 我已重新安装CCS数次。
有人知道什么可能是错误的吗?
谢谢!
Vitaly
---------------- 来自install.log ---------------------------
执行c:\ti/ccsv7/CS_base\emulation\drivers\MSP430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/CCS_base\emulation\drivers\MSP430\USB_EZ-RF”
脚本退出代码:256
脚本输出:
脚本stderr:
程序以错误退出代码结束
运行c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation\drivers\MSP430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/CCS_base\emulation \drivers\MSP4\USB_EZ-RF”时出错:程序结束时出现错误退出代码
执行c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation \drivers\MSP4\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/CCS_base\emulation \drivers\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64”
脚本退出代码:256
脚本输出:
脚本stderr:
程序以错误退出代码结束
运行c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation \drivers\MSP4\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/base\emulation \drivers\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64”时出错:程序结束时出现错误退出代码
执行c:\ti/ccsv7/cs_base\emulation\drivers\MSP430\USB_CDC\installCerts.bat
脚本退出代码:0
脚本输出:
C:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation \drivers\MSP430\USB_CDC>certutil -addstore -f "TrustedPublisher""USB_CDC_CERT.p7b"
TrustedPublisher“受信任的发布者”
相关证书:
完全匹配:
要素16:
序列号:5200e5aa2556fc1a86ed96c9d44b33c7</s>2556
颁发者:CN=VeriSign Class 3公共主要认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
注:2010年2月7日晚上7:00
NotAfter:2/7/2020 6:59 PM
主题:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA, OU=Terms of Use at https://www.verisign.com/rpa (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
非根证书
CERT Hash (SHA1):49.5847万a93187cfb8c71f840cb7b41497ad95c64f</s>9.3187万 4.1497万
“VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA”证书已在商店中。
签名与公钥匹配
相关证书:
完全匹配:
要素15:
序列号:18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
颁发者:CN=VeriSign Class 3公共主要认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
注:2006年11月7日晚上7:00
NotAfter:7/16/2.0366万:59 PM
主题:CN=VeriSign Class 3公共主要认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
签名与公钥匹配
根证书:主题与颁发者匹配
Cert Hash (SHA1):4eb6d57.8499万b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5</s>6744
已有“VeriSign 3级公共主要认证机构- G5”证书。
相关证书:
完全匹配:
要素3:
序列号:39ad63d2f5c9efdc46d734ae5e381b8f
颁发者:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA, OU=Terms of Use at https://www.verisign.com/rpa (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
请注意:2014年2月25日下午7:00
NotAfter:2017年2月25日下午6:59
主题:CN=Texas Instruments Incorporated,OU=Digital ID Class 3 - Microsoft Software Validation v2,O=Texas Instruments Incorporated,L=Dallas,S=Texas,C=US
非根证书
Cert Hash (SHA1):ee0c8ba018ce92.6432万c3cc23523a34073d01954a.</s>2.3523万 3.4073万0.1954万
已有“德州仪器(TI)公司”证书。
certutil:-addstore命令已成功完成。
脚本stderr:
执行c:\ti/ccsv7/CS_base\emulation\drivers\MSP430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation\drivers\MSP430\USB_CDC”
脚本退出代码:256
脚本输出:
脚本stderr:
程序以错误退出代码结束
运行c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation\drivers\MSP430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/cc_base\emulation \drivers\CDC\USB_MSP4":程序以错误退出代码结束
正在创建卸载程序