This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-MSP:CCS/CCStudio-MSP

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642404/ccs-ccstudio-msp-ccs-ccstudio-msp

部件号:CCStudio-MSP
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHMSP430F5529MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我尝试在7.3 10 PC上安装0.0.0019万。 仅MSP430支持。 我无法使调试器工作。 7.3.0_install.log显示多个错误。 我已重新安装CCS数次。

有人知道什么可能是错误的吗?

谢谢!

Vitaly

---------------- 来自install.log ---------------------------

执行c:\ti/ccsv7/CS_base\emulation\drivers\MSP430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/CCS_base\emulation\drivers\MSP430\USB_EZ-RF”
脚本退出代码:256

脚本输出:

脚本stderr:
程序以错误退出代码结束

运行c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation\drivers\MSP430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/CCS_base\emulation \drivers\MSP4\USB_EZ-RF”时出错:程序结束时出现错误退出代码
执行c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation \drivers\MSP4\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/CCS_base\emulation \drivers\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64”
脚本退出代码:256

脚本输出:

脚本stderr:
程序以错误退出代码结束

运行c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation \drivers\MSP4\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/base\emulation \drivers\MSP4\USB_FET_Win7_8_10_64”时出错:程序结束时出现错误退出代码
执行c:\ti/ccsv7/cs_base\emulation\drivers\MSP430\USB_CDC\installCerts.bat
脚本退出代码:0

脚本输出:

C:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation \drivers\MSP430\USB_CDC>certutil -addstore -f "TrustedPublisher""USB_CDC_CERT.p7b"
TrustedPublisher“受信任的发布者”
相关证书:

完全匹配:
要素16:
序列号:5200e5aa2556fc1a86ed96c9d44b33c7</s>2556
颁发者:CN=VeriSign Class 3公共主要认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
注:2010年2月7日晚上7:00
NotAfter:2/7/2020 6:59 PM
主题:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA, OU=Terms of Use at https://www.verisign.com/rpa (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
非根证书
CERT Hash (SHA1):49.5847万a93187cfb8c71f840cb7b41497ad95c64f</s>9.3187万 4.1497万

“VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA”证书已在商店中。
签名与公钥匹配
相关证书:

完全匹配:
要素15:
序列号:18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a
颁发者:CN=VeriSign Class 3公共主要认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
注:2006年11月7日晚上7:00
NotAfter:7/16/2.0366万:59 PM
主题:CN=VeriSign Class 3公共主要认证机构- G5,OU=(c) 2006 VeriSign, Inc.-仅限授权使用,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign, Inc.,C=US
签名与公钥匹配
根证书:主题与颁发者匹配
Cert Hash (SHA1):4eb6d57.8499万b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5</s>6744

已有“VeriSign 3级公共主要认证机构- G5”证书。
相关证书:

完全匹配:
要素3:
序列号:39ad63d2f5c9efdc46d734ae5e381b8f
颁发者:CN=VeriSign Class 3代码签名2010 CA, OU=Terms of Use at https://www.verisign.com/rpa (c)10, OU=VeriSign Trust Network, O=VeriSign, Inc., C=US
请注意:2014年2月25日下午7:00
NotAfter:2017年2月25日下午6:59
主题:CN=Texas Instruments Incorporated,OU=Digital ID Class 3 - Microsoft Software Validation v2,O=Texas Instruments Incorporated,L=Dallas,S=Texas,C=US
非根证书
Cert Hash (SHA1):ee0c8ba018ce92.6432万c3cc23523a34073d01954a.</s>2.3523万 3.4073万0.1954万

已有“德州仪器(TI)公司”证书。
certutil:-addstore命令已成功完成。

脚本stderr:

执行c:\ti/ccsv7/CS_base\emulation\drivers\MSP430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation\drivers\MSP430\USB_CDC”
脚本退出代码:256

脚本输出:

脚本stderr:
程序以错误退出代码结束

运行c:\ti/ccsv7/ccs_base\emulation\drivers\MSP430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path“c:\ti/ccsv7/cc_base\emulation \drivers\CDC\USB_MSP4":程序以错误退出代码结束
正在创建卸载程序

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vitaly,
    您能否压缩安装目录的install_logs文件夹的内容并在此处发布?
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    如何将文件附加到帖子中?

    谢谢!

    Vitaly  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您单击"回复"时,您应在右下角看到一个链接,显示"插入代码,附加文件等..." 您应该会看到超文本窗口。 您可以使用纸击图标附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹麦语,谢谢。 我要附加两个文件。 一个是你要求的邮政编码。 我还尝试安装了

    1.0 1.0。 我要附上它的日志,它显示相同的错误。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_msp430driver_5F00_setup_5F00_1.0.1.0_5F00_install.loge2e.ti.com/.../install_5F00_log20171124150602.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vitaly,

    您看到的错误消息并不是真正的错误-来自DPinsts的返回代码不是零,因此MSP安装程序会将这些代码报告为潜在错误,但您的安装已顺利完成。  

    当您说无法运行调试器时,您会看到什么? 我会将该主题转发给调试专家。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:
    我记得当我插入MSP430启动板时有一个工作的CCS时,我在DeviceManager上看到了两个新的COM端口。 一个端口是串行COM,另一个是调试comport。 最后一个将由CCS调试程序使用。 现在,我只能看到串行COM端口,但节点调试端口。 顺便说一下,串行端口的安装日志返回0,而其他端口返回256。
    因此,我仍然怀疑存在安装错误安装错误。
    谢谢!
    -Vitaly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:
    是否对此问题有任何更新?
    谢谢!
    -Vitaly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaly,

    注意:您在日志中看到的零返回代码用于 installCerts.bat 脚本,而不是以前的dpinst调用。 驱动程序似乎已正确安装。  

    您能否告诉我们有关您遇到的调试问题的更多信息?  您是否能够使用UniFlash或云IDE (来自   )?

    谢谢

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我没有尝试云IDE。 我只是想使用安装在我的PC上的CCS。 正如我之前所说的,插入MSP-EXP430G2 Launchpad时,我只能看到应用程序端口,而不能看到调试端口。 作为解决方法,我正在使用连接到MSP430G2x器件的MSP430F5529启动板仿真器。 插入MSP430F5529启动板时,我会看到应用程序和调试串行端口。

    谢谢!

    -Vitaly