This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:数据验证错误

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642263/ccs-tms320f28377d-data-verification-error

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在设计中使用TMS320F2.8377万D双核处理器。 我已安装CCS6和3.4 SuS4.27。 当我在RAM中加载代码时,一切都运行良好。 但是,当我将代码加载到闪存中时,我收到数据验证错误。 我必须做出哪些更改?

此致

Shirly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shirly:
    请参阅以下有关数据验证错误的文档:
    software-dl.ti.com/.../troubleshooting-data_verification_errors.html

    特别注意"诊断闪存问题"部分

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...

    我已经完成了疑难解答-数据_验证_错误文档。 我在设计中使用20MHz振荡器...在文档中提到要调整时钟设置...我无法从"工具"菜单更改片上闪存设置。 命令文件中是否有任何修改? 我随附了片上闪存设置的快照...需要您的建议...我仍在同一步骤中。

    此致

    Shirly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好...

    我已经完成了疑难解答-数据_验证_错误文档。 我在设计中使用20MHz振荡器...在文档中提到要调整时钟设置...我无法从"工具"菜单更改片上闪存设置。 命令文件中是否有任何修改? 我随附了片上闪存设置的快照...需要您的建议...我仍在同一步骤中。

    此致

    Shirly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向工程师确认这是设计使然- OSCCLK值是只读的。 这很可能是因为必须使用10MHz时钟,尽管我不是这方面的专家。 我将向C2000论坛的专家确认。

    谢谢
    KI