“Thread:AM5728, SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
按照中的说明操作:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Examples
我正在Linux上运行CCS v7。
我没有菜单项资源管理器(示例):
此外,如果我打开其他两个资源浏览器中的任何一个,它们将显示一个带有崩溃插件的选项卡。
如何获取CCS中的RTOS示例?
此致,
业务部门2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
按照中的说明操作:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Examples
我正在Linux上运行CCS v7。
我没有菜单项资源管理器(示例):
此外,如果我打开其他两个资源浏览器中的任何一个,它们将显示一个带有崩溃插件的选项卡。
如何获取CCS中的RTOS示例?
此致,
业务部门2
您好,John:
我按照您的说明选择了JavaFX浏览器,并重新启动了CCSv7。 现在它崩溃了,因为我可能打开了一个导航器选项卡:
=1511852457329 TC:实用程序:startserver前置功号0
pollServerState用于up或ready
-1511852457365 Tz:ResourceExplorerPage::createMainArea TASE2
-1511852457365启动浏览器
#
# Java Runtime Environment检测到严重错误:
#
# SIGSEGV (0xb),位于PC=0x0.0007万f3e1d4d536c,pid=1.0758万,tid=0x0.0007万f3f40453700</s>4045.37万
#
JRE版本号:Java(TM) SE运行时环境(8.0_112-B15)(Build 1.8 .0_112-B15)
# java VM: java hotspot(tm) 64位25.112 VM(Java-B15混合模式Linux-AMD64压缩oops)
#有问题的帧:
# C [libgdk-x11-so.0+0x4e36c] 2.0 gdk_display_open+0x5c
#
#无法写入核心转储。 核心转储已禁用。 要启用核心转储,请在再次启动Java之前尝试"ulimit -c unlimited"
#
#包含更多信息的错误报告文件保存为:
#/data/ti/hs_err_pid1.0758万.log
#
#如果您要提交错误报告,请访问:
# bugreport.java.com/.../crash.jsp
#崩溃发生在Java虚拟机外部的本机代码中。
#请参阅有问题的帧,了解在何处报告错误。
#
我已附加日志文件。
系统是64位Ubuntu,内核4.10 ,ARCH x86_64:
分销商ID: Ubuntu
说明: Ubuntu 17.04
版本:17.04
代号: zesty
是否有办法在开始CCS之前关闭“导航器”选项卡?
此致,
业务部门2