This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:未提供处理器SDK RTOS示例

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642852/ccs-ccstudio-processor-sdk-rtos-examples-not-provided

部件号:CCStudio
“Thread:AM5728SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

按照中的说明操作:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Examples

我正在Linux上运行CCS v7。

我没有菜单项资源管理器(示例):

此外,如果我打开其他两个资源浏览器中的任何一个,它们将显示一个带有崩溃插件的选项卡。

如何获取CCS中的RTOS示例?

此致,

业务部门2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lo2,

    示例将显示在“Resource Explorer Classic (资源管理器经典)”下。 处理器SDK示例尚未集成到较新的资源管理器中,但它们会出现在“经典”版本中,该版本会扫描软件包以查找示例。

    您运行的是哪种Linux发行套件?

    您可以通过切换CCS用于资源管理器的浏览器来解决此问题。 如果您转至窗口菜单并选择首选项。 然后选择左侧的Code Composer Studio。 右侧是浏览器的一些选项。 尝试中间的一个并重新启动CCS。

    如果错误仍然发生,您可以单击详细信息按钮以显示更多信息。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我按照您的说明选择了JavaFX浏览器,并重新启动了CCSv7。 现在它崩溃了,因为我可能打开了一个导航器选项卡:


    =1511852457329 TC:实用程序:startserver前置功号0
    pollServerState用于up或ready
    -1511852457365 Tz:ResourceExplorerPage::createMainArea TASE2
    -1511852457365启动浏览器
    #
    # Java Runtime Environment检测到严重错误:
    #
    # SIGSEGV (0xb),位于PC=0x0.0007万f3e1d4d536c,pid=1.0758万,tid=0x0.0007万f3f40453700</s>4045.37万
    #
    JRE版本号:Java(TM) SE运行时环境(8.0_112-B15)(Build 1.8 .0_112-B15)
    # java VM: java hotspot(tm) 64位25.112 VM(Java-B15混合模式Linux-AMD64压缩oops)
    #有问题的帧:
    # C [libgdk-x11-so.0+0x4e36c] 2.0 gdk_display_open+0x5c
    #
    #无法写入核心转储。 核心转储已禁用。 要启用核心转储,请在再次启动Java之前尝试"ulimit -c unlimited"
    #
    #包含更多信息的错误报告文件保存为:
    #/data/ti/hs_err_pid1.0758万.log
    #
    #如果您要提交错误报告,请访问:
    #  bugreport.java.com/.../crash.jsp
    #崩溃发生在Java虚拟机外部的本机代码中。
    #请参阅有问题的帧,了解在何处报告错误。
    #

    我已附加日志文件。

    系统是64位Ubuntu,内核4.10 ,ARCH x86_64:

    分销商ID:   Ubuntu
    说明:   Ubuntu 17.04
    版本:17.04    
    代号:   zesty

    是否有办法在开始CCS之前关闭“导航器”选项卡?

    此致,

    业务部门2

    e2e.ti.com/.../hs_5F00_err_5F00_pid1.0758万.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    删除.metada/.plugins/org.eclipse.E4.workworkworkworkworkwork/workbench.xmi将重置工作空间。

    我仍然没有功能浏览器。
    有没有其他方法可以获得示例?

    此致,
    业务部门2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    这些是我的选择。 铬似乎不起作用,JavaFX崩溃CCSv7,而内部浏览器什么也不起作用。

    此致,

    业务部门2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lo2,

    获取示例的另一种方法是通过Project -> Import CCS Projects

    Resource Explorer Classic只扫描已安装的软件包以查找项目。 您可以使用导入工具执行类似操作。 只需将其指向软件包所在的文件夹,它将搜索示例项目。

    同时,我们可以尝试了解浏览器的运行情况。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以查看glibc版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    缺省glibc6:

    软件包:libc6.
    建筑:AMD64
    版本:2.24 -2.2
    多拱:相同

    此致,

    业务部门2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我想我必须再次重新安装CCS 7,我的菜单没有显示“导入CCS项目”条目。

    此致,
    业务部门2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    glibc 2.24 应该正常。 2.26 出现问题。

    如果菜单缺失,请确保您处于"CCS Edit (CCS编辑)"视图中。 如果您处于CCS调试角度,则“项目”菜单会小得多,并且没有导入项。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    在Linux CCSv7上,我从C/C++的角度来看待问题。 我将重新安装。

    我刚刚尝试获取有关Windows上的CCS v7的示例,CCS 7是几分钟前安装的。
    示例现已存在,但未构建:

    ****配置构建项目hello_AM5728_CortexA的调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
    gmake [1]:输入目录'C:\Users/lF/workspace_v7/hello_AM5728_CortexA/Debug'
    '生成文件:../hello.cfg '
    '调用:XDCtools'
    "C:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/xs"--xdcpath="C:/ti/bios_6_46_05_55/packages;C:/ti/ccsv7/CS_base;" xdc.tools.configuro -o ccabi -t gnu.targets.arm.a15f -p ti.platforms.evmAM572X -config-c-sp-c-fr -g-fr -7/hell-fr -fr -fp:" release-fpkg -g-gc/cr-gi-pkg -fi/sub-fi/sub-gi-fl -gi-fi/fi/sub-gi-fi/sub-
    正在从package/cfg/hello_pa15fg.cfg配置hello.xa15fg ...
    subdir_rules.mk:19:目标'build_1813777487-InProc'的配方失败
    错误:xdc.cfg.Program:“c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xDC/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包'ti.SysBIOS.KNL'与此内部版本中使用的XDCtools不兼容。 请使用与该软件包兼容的XDCtools,或更新包含该软件包的产品,或使用XDCtools 3.50 或更高版本重建软件包。
    js:“c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xDC/cfg/Main.xs”,第160行:错误:配置失败!

    我检查了更新并更新了所有内容,因此应该是最新的。
    以前安装过CCSv6,这是问题吗?

    此致,
    业务部门2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我在processors.wiki.ti.com和TI.com上搜索了XDC和xdctools,但没有xdctools的确定页面。
    -xdctools的最新版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lo2,

    尝试切换项目以使用3.32 版本的XDCTools。  3.32 和3.50 不兼容。  我怀疑这些例子是在假设3.32 的情况下进行的。  CCS同时提供这两种版本,如果项目正确指定版本,则应选择正确的版本。  如果指定的是更旧的版本,则CCS可以继续使用3.50。

    如果您右键单击项目。  选择属性。  然后在左侧的树中选择"常规"。  单击右侧的产品。  然后将XDCTools版本更改为3.32。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    在Windows CCSv7安装xdctools 3.5 上,处理器SDK包含SysBIOS (使用xdctools 3.3 构建)和xdctools 3.3。
    如果我生成一个新项目,该项目将使用xdctools 3.5 并使用PDK的SysBIOS。
    我可以使用xdctools 3.5 重建SysBIOS,或者将xdctools降级为3.3。

    您推荐什么?

    此致,
    业务部门2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lo2,

    切换项目以使用xdctools 3.3。


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    工作正常,谢谢。

    此致,